您好、TI。
我想谈谈从 DLPC3440的 GPIO_12引脚到 DLPA100的 GMIN 引脚提供的 CW1_PWM 信号。
进行了实验。 我看到、当 DLPC3440接收到特定的 I2C 命令时、脉冲上会瞬间发生抖动。
问题可能与多个单元重复。
可以针对问题触发的命令如下所示。
*将输入源选择(05h)写入其他人的外部视频端口
*写入启动界面执行(35h)
*等等...
关键在这里。
为了满足光学要求、我必须制造另一个与第一轮同步的第二轮系统。
抖动对单轮系统没有太大影响、但对我的双轮系统而言、它成为了一个严重的问题。
它完全无法控制、因此如果可能、我要从根本原因中消除该抖动问题。
我有三个问题。
首先、
是否是已知问题? 我想知道您是否 也可以在实验室中重复该问题。
第2次、
是否有任何想法或解决方法的线索? 如果有的话、让我来分享一下。
如果您能告诉我、这将对我有所帮助。
Br.