This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3030Q1EVM:TMS320的固件更新

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3030Q1EVM, TMS320F28027
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1198480/dlp3030q1evm-fw-update-for-tms320

器件型号:DLP3030Q1EVM
主题中讨论的其他器件: TMS320F28027

尊敬的团队

由于 DLP3030Q1EVM 短缺、我们计划生产自己的 EVM。

XDS100的.ccxml 是否也与 XDS200兼容?

我在尝试更新 TMS230的引导加载程序时遇到以下错误。 你有什么建议吗?

PS。  我确信计算机已检测到 XDS200。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎来到 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术。

    虽然您说的 PC 已检测到 XDS2xx、但我想知道是否正确建立了连接。 您能否确认 MCU JTAG 连接器与 XDS200兼容?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Austin

    我使用 XDS2000直接连接到 DLP3030Q1EVM 的 H1接口。

    在将 XDS2000直接连接到 DLP3030Q1EVM 的 H1接口之前、我需要执行什么操作、还是可以直接连接它们?

    我用过万用表进行测量、点对点路径良好、电路中没有开路。

    但我的电路图未指定在何处连接 EMU0和 EMU1。 是否需要 EMU?
    如有必要、您能否提供相关设计或信息?

    此致、

    Johns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johns、

    我们已使用 XDS100和 XDS510测试了 MCU JTAG、但我预计 XDS200也应该能正常工作。 尝试编程时、请尝试在 Code Composer Studio 安装目录中检查与 XDS200相关的.ccxml 文件是否正确。  

    如果您有更多问题、敬请告知。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori

    我在 CCS 中找不到针对 F28023的 XDS200 .ccxml 文件。

    我仅看到了 cc13xx_cc26xx_2pin_cJTAG_XDS200.ccxml。

    它们是否可以互换使用?

    您能否提供与 F28023兼容的 XDS200.ccxml 文件?

    此致、

    Johns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johns:

    我可以尝试确定 CCS 是否包含用于 XDS200的.ccxml 文件、因为我们仅使用 XDS100 和 XDS510进行测试。  

    请允许我在下周同一时间再见。

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori

    我正在尝试在 CCS 中使用 TMS320F28027.ccxml、遇到以下问题。 请问您是否也遇到了同样的问题?

    "无法与调试探针通信。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。"

    这是否表明我的 XDS200未正确连接至 TMS320、或者我的 TMS320可能已损坏?

    此致、

    Johns

    初始化仿真器时出错:
    (错误-2083 @ 0x0)
    无法与调试探针通信。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。
    (仿真软件包9.10.0.00080)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Lori

    感谢您的帮助、我们已经解决了这一部分问题、谢谢。

    此致、

    Johns