主题中讨论的其他器件: TMS320F28027
尊敬的团队:
由于 DLP3030Q1EVM 短缺、我们计划生产自己的 EVM。
XDS100的.ccxml 是否也与 XDS200兼容?
我在尝试更新 TMS230的引导加载程序时遇到以下错误。 你有什么建议吗?
PS。 我确信计算机已检测到 XDS200。
感谢您的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
由于 DLP3030Q1EVM 短缺、我们计划生产自己的 EVM。
XDS100的.ccxml 是否也与 XDS200兼容?
我在尝试更新 TMS230的引导加载程序时遇到以下错误。 你有什么建议吗?
PS。 我确信计算机已检测到 XDS200。
感谢您的帮助。
您好, Austin
我使用 XDS2000直接连接到 DLP3030Q1EVM 的 H1接口。
在将 XDS2000直接连接到 DLP3030Q1EVM 的 H1接口之前、我需要执行什么操作、还是可以直接连接它们?
我用过万用表进行测量、点对点路径良好、电路中没有开路。
但我的电路图未指定在何处连接 EMU0和 EMU1。 是否需要 EMU?
如有必要、您能否提供相关设计或信息?
此致、
Johns
您好、Lori
我正在尝试在 CCS 中使用 TMS320F28027.ccxml、遇到以下问题。 请问您是否也遇到了同样的问题?
"无法与调试探针通信。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。"
这是否表明我的 XDS200未正确连接至 TMS320、或者我的 TMS320可能已损坏?
此致、
Johns
初始化仿真器时出错:
(错误-2083 @ 0x0)
无法与调试探针通信。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。
(仿真软件包9.10.0.00080)