This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR660TEVM:FPGA 版本为0.0.0

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP660TE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1217357/dlpdlcr660tevm-fpga-version-is-0-0-0

器件型号:DLPDLCR660TEVM
主题中讨论的其他器件:DLP660TEDLPLCRDC4422EVM、DLPC4422

团队成员、您好、正在为客户寻求一些支持。  

我有一个将输入选择(HDMI)转换为 Vx1的前面板。 FPGA_CONF (D10)和 Vby1_LOCK (D1)指示灯未亮起、我不知道如何解决该问题。 当它们未点亮时、这意味着什么?

此外,我收到了你的答复,关于如何实现一个有效的2712x1528决议。 在步骤10中、提到了在执行"获取"操作后应更新"自动锁定"时序、我期望在 GUI 中看到"自动锁定"按钮。 您能告诉我在哪里可以找到它吗?

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1175412/dlp660te-how-to-display-dmd-native-resolution-of-2716x1528-correctly?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DLPC4422%2520Vby1#

我的问题与以下链接中描述的问题类似、FPGA 版本为0.0.0。 在对 DLP660TE_chipset_FPGA.rpd 重新编程后、我无法设置 FPGA TPG 模式。

e2e.ti.com/.../dlp660te-dlpdlcr660tevm-and-dlplcrdc4422evm-vx1-setting

当我简单地打开 DLPLCRDC4422EVM 时、FPGA_CONF (D10)、Vby1_LOCK (D1)和 Vby1_HPD (D2)不亮。 FPGA 似乎未正确编程。

我已通过 RS-232_M 和 USB 将 PC 连接到评估模块、并且我将使用 TeraTerm 读取调试日志。

接下来、我将向您解释我的情况。 首先、我使用 JTAG 进行了重新编程、能够检测到两个 DLPC4422。 在对 ASIC 闪存编程之前、我执行了一个清除操作(0:15)、这需要6分钟49秒。 我成功看到了 DLP 图像。 接下来、我对串行闪存进行编程、这需要11分钟24秒、但 FPGA 版本显示为0.0.0。 我重复了整个过程,但我的问题仍未解决。

以下是评估模块的调试日志。
请帮我看什么是对我的烦恼。

在引导加载程序中:v6.0.0

在 URT0上打开调试
EEPROM 内容有效
EEPROM:初始化从器件 EEPROM:3336字节
Sysmon:AppCfg 的系统启动状态为0
Sysmon:通知 UC ASIC 正在运行。
Sysmon:通过 PMD 启用的1.8V 电源

串行闪存 NVM = 0xEFCF

Sysmon:低功耗模式变化 cc = 1
Sysmon:内存测试 cc = 1
Sysmon:系统邮箱 ID = f7ff556c
API 版本:09.00.00
应用版本:09.00.00
ASIC ID:50
ASIC 配置:4422.
配置布局版本:
序列映射:44.21.0020
SW 映射:44.21.0000
EEPROM:09.00.0000
五颗星 通过 DDP_Init CW 和 Seq*****
projectorCtl:在 USB 上打开投影仪控制
digcontrolf:cfg 完成
Digcontrolf:powerStandby 完成
pictcont:设置新的系统 mode_num 0
pictcont:禁用 BrilliantColor
pictcont:对于序列模式编号0、CW 模式1、如果 URT 启用、则设置灯波形指数
PICTCONT:完成 pictcont_CompleteSystemMode
PICTCONT:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我已经将这个主题分配给了熟悉这个平台的人、我们会尽快研究这个主题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我已经通过一条私人消息与这位客户进行了通信、以便通过 JTAG 编程。 很高兴我们有一个主题来关注这一点、谢谢。

    我向客户推荐的最后一件事是利用软件包中包含的"DLPC4422 UHD FPGA 编程指南"对板上的 FPGA 进行编程。 原因是'FPGA_CONF' LED 未亮起、它返回的错误不包括在"FPGA Write Unsuccessfully"的压缩调试日志中

    我希望确保客户在按照该指南中的具体说明进行操作时、浏览"DLP660TE_Chipset_ppga.rpd"文件、并继续执行此操作  取消选中 "Skip Boot Loader Area"(跳过引导加载程序区域)。 这是步骤 C 到 F

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron、我们无法访问您发送给客户的 TI 下拉框。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我再给您发送一封电子邮件、以了解相关信息。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    请让客户提供 DLPLCRDC4422EVM 顶部和底部的高分辨率照片。

    此外、我还希望客户检查 FPGA 稳压器的电压电平:

    1. 检查铁氧体磁珠后或反馈电阻器处
      1. P1P1V
        1. C23 -??V
      2. P1P1V_FIL
        1. C528 -??V
      3. P1P15V_FIL
        1. C531 -??V
      4. P1P5V
        1. C78 -??V
      5. P1P5V_FIL
        1. C79 -??V
      6. P2P5V
        1. C82 -??V
      7. P2P5V_FIL
        1. C778 -??V
      8. P3P0V
        1. R624 -??V
      9. P3P3V
        1. C19 -??V
        2. C87 -??V
        3. C83 -??V
      10. P5V_S
        1. C85 -??V
      11. P12V
        1. C15 -??V
    2. 此外、应检查 DDR_VTT 电源
      1. C75 -??V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    有更新吗? 如果未看到响应、该主题将自动关闭。

    此致!

    亚伦