主题中讨论的其他器件:DLP660TE、 DLPLCRDC4422EVM、DLPC4422
团队成员、您好、正在为客户寻求一些支持。
我有一个将输入选择(HDMI)转换为 Vx1的前面板。 FPGA_CONF (D10)和 Vby1_LOCK (D1)指示灯未亮起、我不知道如何解决该问题。 当它们未点亮时、这意味着什么?
此外,我收到了你的答复,关于如何实现一个有效的2712x1528决议。 在步骤10中、提到了在执行"获取"操作后应更新"自动锁定"时序、我期望在 GUI 中看到"自动锁定"按钮。 您能告诉我在哪里可以找到它吗?
我的问题与以下链接中描述的问题类似、FPGA 版本为0.0.0。 在对 DLP660TE_chipset_FPGA.rpd 重新编程后、我无法设置 FPGA TPG 模式。
e2e.ti.com/.../dlp660te-dlpdlcr660tevm-and-dlplcrdc4422evm-vx1-setting
当我简单地打开 DLPLCRDC4422EVM 时、FPGA_CONF (D10)、Vby1_LOCK (D1)和 Vby1_HPD (D2)不亮。 FPGA 似乎未正确编程。
我已通过 RS-232_M 和 USB 将 PC 连接到评估模块、并且我将使用 TeraTerm 读取调试日志。
接下来、我将向您解释我的情况。 首先、我使用 JTAG 进行了重新编程、能够检测到两个 DLPC4422。 在对 ASIC 闪存编程之前、我执行了一个清除操作(0:15)、这需要6分钟49秒。 我成功看到了 DLP 图像。 接下来、我对串行闪存进行编程、这需要11分钟24秒、但 FPGA 版本显示为0.0.0。 我重复了整个过程,但我的问题仍未解决。
以下是评估模块的调试日志。
请帮我看什么是对我的烦恼。
在引导加载程序中:v6.0.0
在 URT0上打开调试
EEPROM 内容有效
EEPROM:初始化从器件 EEPROM:3336字节
Sysmon:AppCfg 的系统启动状态为0
Sysmon:通知 UC ASIC 正在运行。
Sysmon:通过 PMD 启用的1.8V 电源
串行闪存 NVM = 0xEFCF
Sysmon:低功耗模式变化 cc = 1
Sysmon:内存测试 cc = 1
Sysmon:系统邮箱 ID = f7ff556c
API 版本:09.00.00
应用版本:09.00.00
ASIC ID:50
ASIC 配置:4422.
配置布局版本:
序列映射:44.21.0020
SW 映射:44.21.0000
EEPROM:09.00.0000
五颗星 通过 DDP_Init CW 和 Seq*****
projectorCtl:在 USB 上打开投影仪控制
digcontrolf:cfg 完成
Digcontrolf:powerStandby 完成
pictcont:设置新的系统 mode_num 0
pictcont:禁用 BrilliantColor
pictcont:对于序列模式编号0、CW 模式1、如果 URT 启用、则设置灯波形指数
PICTCONT:完成 pictcont_CompleteSystemMode
PICTCONT: