请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC6540 我的客户要求晶体 A 和 B 的电压电平规格以控制其材料。
我能否提供 PLLMA 的规格? 因为我认为晶体为 PLL 提供参考时钟。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的客户要求晶体 A 和 B 的电压电平规格以控制其材料。
我能否提供 PLLMA 的规格? 因为我认为晶体为 PLL 提供参考时钟。


Sophie、
信号应在0 - 3.3V 范围内。 下方的屏幕截图来自 DLPC6540数据表的第6.3节。

如果低于0.8V、时钟将读取为低电平、如果高于2.0V、时钟将读取为高电平。
。
此致、
奥斯汀