This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC6540:晶体 A 和 B 的电压要求。

Guru**** 2578785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1242253/dlpc6540-the-voltage-requirements-for-crystals-a-and-b

器件型号:DLPC6540

我的客户要求晶体 A 和 B 的电压电平规格以控制其材料。

我能否提供 PLLMA 的规格? 因为我认为晶体为 PLL 提供参考时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sophie:

    此处所示的表不正确。

    客户是使用晶体还是振荡器?

    此致、
    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晶体

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sophie、

    信号应在0 - 3.3V 范围内。 下方的屏幕截图来自 DLPC6540数据表的第6.3节

    如果低于0.8V、时钟将读取为低电平、如果高于2.0V、时钟将读取为高电平。

    此致、

    奥斯汀