This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500:小型 DMD 解决方案(最大2 x 3cm)、可快速生成二进制图形。 (DLP4500或更快)。

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500, DLP500YX
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1241846/dlp4500-small-sized-dmd-solution-max-2-by-3-cm-for-fast-binary-pattern-generation-dlp4500-or-faster

器件型号:DLP4500
主题中讨论的其他器件: DLP500YX

尊敬的 TI 团队和论坛用户:

我正在寻找的 DMD 的最大尺寸为2cm x 3cm (长度和宽度包括背板)、并且二进制调制速率至少为50万像素。 我发现 DLP4500实现了满足这些规格的4kHz 帧速率。 是否有更快的模型?

DLP4500或速度更快的型号能否通过15到30cm 长的电缆连接到其控制器?

此外、我很想知道是否有微镜器件可以实现多个可寻址波束偏转角度?

 

此致、

多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dorian:

    欢迎来到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。  

    您的目标终端应用是什么? 可以更好地帮助我们提供最佳解决方案。  

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    感谢您的快速响应! 该应用是紧凑型结构光源、例如用于机器视觉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dorian:

    请参阅随附的文章:

    https://www.ti.com/lit/DLPA122

    您可以在下面的文章中看到表1、其中提供了用于3D 机器视觉的各种 DLP 芯片组。

    您可以看到像素数量、并且每个 DMD 数据表都有尺寸规格。

    对于这个问题"是否可以通过15到30cm 长的电缆将 DLP4500或更快的型号连接到其控制器?" 您是否指的是这里以黄色突出显示、用于连接 DMD 和控制器的柔性电缆?

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    非常感谢、这张桌子非常有用! 另外可以看到、我没有查看 TI 产品主页上的所有章节。  DLP500yx 与我正在寻找的接近。

    关于电缆的问题可能是天真的、因为我以前不使用 DMD。 我想知道 DMD (例如 DLP500yx)通常是如何连接到其控制器的(通过电缆或直接放置在该控制器上、就像主板插座中的 CPU 一样)。 在两者之间使用长电缆对设计有利。

    此致、

    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dorian:

    对电缆的建议可能因所选芯片组而异、但 DLP Pico DMD 通常使用柔性电缆和6英寸或更短的迹线路由到其控制器、以保持信号完整性。 应通过查看 DMD 和 DLPC 的数据表来确认这一点。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、感谢您提供快速回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、

    不用客气。  

    此致、

    奥斯汀