主题中讨论的其他器件: DLP500YX
尊敬的 TI 团队和论坛用户:
我正在寻找的 DMD 的最大尺寸为2cm x 3cm (长度和宽度包括背板)、并且二进制调制速率至少为50万像素。 我发现 DLP4500实现了满足这些规格的4kHz 帧速率。 是否有更快的模型?
DLP4500或速度更快的型号能否通过15到30cm 长的电缆连接到其控制器?
此外、我很想知道是否有微镜器件可以实现多个可寻址波束偏转角度?
此致、
多里安
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队和论坛用户:
我正在寻找的 DMD 的最大尺寸为2cm x 3cm (长度和宽度包括背板)、并且二进制调制速率至少为50万像素。 我发现 DLP4500实现了满足这些规格的4kHz 帧速率。 是否有更快的模型?
DLP4500或速度更快的型号能否通过15到30cm 长的电缆连接到其控制器?
此外、我很想知道是否有微镜器件可以实现多个可寻址波束偏转角度?
此致、
多里安
您好、Dorian:
请参阅随附的文章:
https://www.ti.com/lit/DLPA122
您可以在下面的文章中看到表1、其中提供了用于3D 机器视觉的各种 DLP 芯片组。
您可以看到像素数量、并且每个 DMD 数据表都有尺寸规格。
对于这个问题"是否可以通过15到30cm 长的电缆将 DLP4500或更快的型号连接到其控制器?" 您是否指的是这里以黄色突出显示、用于连接 DMD 和控制器的柔性电缆?

此致、
亚历克斯·陈
您好 Alex:
非常感谢、这张桌子非常有用! 另外可以看到、我没有查看 TI 产品主页上的所有章节。 DLP500yx 与我正在寻找的接近。
关于电缆的问题可能是天真的、因为我以前不使用 DMD。 我想知道 DMD (例如 DLP500yx)通常是如何连接到其控制器的(通过电缆或直接放置在该控制器上、就像主板插座中的 CPU 一样)。 在两者之间使用长电缆对设计有利。
此致、
多里安