主题中讨论的其他器件:DLPC3478、 DLPDLC-GUI
你好。
我现在正在寻找一种方法来设置 LED 启动电流。
DLPC3478默认设置的电流为1500mA、对于我的用途来说太高了。
我使用专用软件(DLP EVM GUI 3.1.0.6)和
似乎在 DisplayBoard 被打开后、1500mA 会立即被设置。
我希望在打开显示板后立即使电流处于低电平。
如果您有固件的源代码、请告知我们。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
我现在正在寻找一种方法来设置 LED 启动电流。
DLPC3478默认设置的电流为1500mA、对于我的用途来说太高了。
我使用专用软件(DLP EVM GUI 3.1.0.6)和
似乎在 DisplayBoard 被打开后、1500mA 会立即被设置。
我希望在打开显示板后立即使电流处于低电平。
如果您有固件的源代码、请告知我们。
用户好!
要更改启动 LED 电流、您需要更改固件设置并使用自定义固件重新刷写 EVM。 您可以使用 DLPDLC-GUI 中的"Firmware"->"Edit Firmware"工具 来创建自定义固件以更改启动 LED 电流。 但是、当前发布的用于编辑固件工具的 GUI 3.1.0.7版存在一些问题。 我们即将发布修复问题的新 GUI 版本、计划在7月初发布。
此致、
洛里