This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:如何将 LED 启动电流设置为低电平?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3478, DLPDLC-GUI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1241553/dlp3010evm-lc-how-to-set-led-start-current-low

器件型号:DLP3010EVM-LC
主题中讨论的其他器件:DLPC3478DLPDLC-GUI

你好。

我现在正在寻找一种方法来设置 LED 启动电流。

DLPC3478默认设置的电流为1500mA、对于我的用途来说太高了。

我使用专用软件(DLP EVM GUI 3.1.0.6)和

似乎在 DisplayBoard 被打开后、1500mA 会立即被设置。

我希望在打开显示板后立即使电流处于低电平。

如果您有固件的源代码、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diaki:

    请给团队一些时间来调查此事。 我们团队的专家将很快回复您

    此致、

    阿克希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    要更改启动 LED 电流、您需要更改固件设置并使用自定义固件重新刷写 EVM。 您可以使用 DLPDLC-GUI 中的"Firmware"->"Edit Firmware"工具 来创建自定义固件以更改启动 LED 电流。 但是、当前发布的用于编辑固件工具的 GUI 3.1.0.7版存在一些问题。 我们即将发布修复问题的新 GUI 版本、计划在7月初发布。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori:

    我使用 DLPDLC-GUI (版本3.1.0.6)中的编辑固件工具设置启动电流、映像为输出
    在1500mA 的电流持续大约1秒时、将反映该设置。
    我不希望图像在1500mA 电流下输出。

    这些问题是否是编辑固件 工具造成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    是的、GUI 版本中存在错误、会错误地设置启动电流。 7月发布的版本旨在纠正此问题。

    此致、
    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    现在、我要等待最新版本的 GUI 发布。
    顺便说一下、是否可以获取固件的源代码?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我们通常不共享固件的源代码。

    您可以使用即将推出的 GUI 更改启动电流设置和其他一些自定义设置。

    此致、

    洛里