This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2000:1个 DLP 的显示出现问题

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1248332/dlp2000-problem-display-with-1-dlp

器件型号:DLP2000

大家好。

我购买了3个 dlp2000evm、但1个 DLP 有问题。

他使垂直矩形的闪光只在斜纹,但我不会与另一个 dlp2000问题。

您有解决方案吗? DLP 是一项新功能。

视频=> www.youtube.com/.../nqXPer9WJHg

对不起我的英语

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个具有相同 DLP 模块的视频=> www.youtube.com/.../a4JW_ONXI_o

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seignour:

    欢迎回到 E2E 论坛。 感谢您的参与!

    当您说您的其中一个 DLP2000EVM 是新的时、您是何时购买的? 您是在何时购买另外两个 EVM 的?

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我在 DigiKey 上购买。

    我将 i2c 延迟更改为 Raspberry 的配置。 2us 到8us、这是莫须有的解决。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seignour:

    为了说明这一点、您将 I2C 延迟从2us 增加到了8us、并且您正在使用 Raspberry Pi? 这会阻止 EVM 刷写?

    您在哪个月和哪年购买了闪存 EVM? 您是在哪个月和哪年购买了两个可正常使用的 EVM?

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我于2023年6月购买模块。

    是的、我更改了延迟、我紧急解决了问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seignour:

    您遇到的闪烁可能是硬件问题、并且很难通过远程诊断。 如果您对当前的解决方案感到满意、我们可以关闭此 TT。

    但是、如果您不满意、可以联系 Digikey、开始针对问题 DLP2000EVM 的退回制造商授权(RMA)流程。 由于您在2023年6月购买了此 EVM、因此仍在保修期内。 当 Digikey 提示您进行制造商授权时、请使用此 E2E 主题作为 TI 授权。

    此致!

    麦克斯因