大家好。
我购买了3个 dlp2000evm、但1个 DLP 有问题。
他使垂直矩形的闪光只在斜纹,但我不会与另一个 dlp2000问题。
您有解决方案吗? DLP 是一项新功能。
视频=> www.youtube.com/.../nqXPer9WJHg
对不起我的英语
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。
我购买了3个 dlp2000evm、但1个 DLP 有问题。
他使垂直矩形的闪光只在斜纹,但我不会与另一个 dlp2000问题。
您有解决方案吗? DLP 是一项新功能。
视频=> www.youtube.com/.../nqXPer9WJHg
对不起我的英语
谢谢你
另一个具有相同 DLP 模块的视频=> www.youtube.com/.../a4JW_ONXI_o
您好、Seignour:
您遇到的闪烁可能是硬件问题、并且很难通过远程诊断。 如果您对当前的解决方案感到满意、我们可以关闭此 TT。
但是、如果您不满意、可以联系 Digikey、开始针对问题 DLP2000EVM 的退回制造商授权(RMA)流程。 由于您在2023年6月购买了此 EVM、因此仍在保修期内。 当 Digikey 提示您进行制造商授权时、请使用此 E2E 主题作为 TI 授权。
此致!
麦克斯因