This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA3005:能否直接将 dlpa3000替换为 Dlpa3005?

Guru**** 1192260 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3000, DLPC3438, DLPA3005, DLP3010, DLPDLCR3010EVM-G2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1251130/dlpa3005-can-i-replace-the-dlpa3000-with-dlpa3005-directly

器件型号:DLPA3005
主题中讨论的其他器件:DLP3010DLPC3438、DLPA3000、 DLPDLCR3010EVM-G2

您好!

   我有一个驱动板(dlpa3000+dlpc3438+dlp3,010,280lm)、现在我想提高 DLP 的性能(可能比高25%、而不是高100%)。 我有以下问题。

问题1: dlpa3000和 dlpa3005引脚对引脚吗?

问题2、我是否可以直接将 dlpa3000替换为 dlpa3005而不更换任何其他组件?  

Q3假设 dlp3010 光学引擎可以实现 500lm 的最大值、而电流 dlpa3000可以 在用 dlpa3005代替后将 dlp3010驱动到280lm、那么 dlp3010能否在不添加任何 MOSFET 的情况下驱动到高于350lm 的位置?

希望尽快倾听 TI 支持者的声音、衷心感谢!

祝你一切顺利。

许信哲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    1.) 这两个器件的引脚分配是相同的。

    2.) 否。 DLPA3005必须使用外部 MOSFET 进行照明。 要使用该器件、需要添加这些元件。

    3.) 如果您指的是 DLPDLCR3010EVM-G2的 EVM 光学引擎、我们不提供该信息。

    此致!

    约翰