请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPA3005 主题中讨论的其他器件:DLP3010、 DLPC3438、DLPA3000、 DLPDLCR3010EVM-G2
您好!
我有一个驱动板(dlpa3000+dlpc3438+dlp3,010,280lm)、现在我想提高 DLP 的性能(可能比高25%、而不是高100%)。 我有以下问题。
问题1: dlpa3000和 dlpa3005引脚对引脚吗?
问题2、我是否可以直接将 dlpa3000替换为 dlpa3005而不更换任何其他组件?
Q3假设 dlp3010 光学引擎可以实现 500lm 的最大值、而电流 dlpa3000可以 在用 dlpa3005代替后将 dlp3010驱动到280lm、那么 dlp3010能否在不添加任何 MOSFET 的情况下驱动到高于350lm 的位置?
希望尽快倾听 TI 支持者的声音、衷心感谢!
祝你一切顺利。
许信哲