This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3439:适用于 DLPC3439的 Python API

Guru**** 2554320 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3439, DLPDLCR4710EVM-G2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1252429/dlpc3439-python-api-for-dlpc3439

器件型号:DLPC3439
主题中讨论的其他器件: DLPDLCR4710EVM-G2

您是否有可用的示例代码? 是否有可用的 python 软件包或 API 来控制 DLPC3439? 如果不能、该 DLP 芯片可以用 C 语言或 C++编程吗? 是否有一些可以与我共享的 C 语言示例代码?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考。 我想使用 Python 控制 DLPC3439。 这是可行的吗? 具体来说、我想使用 python 来控制 DLPDLCR4710EVM-G2评估板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎访问 E2E,感谢您对 DLPRegistered技术的关注。

    是的、提供 API。 可从 API 页面(https://www.ti.com/tool/DLPC-API)下载该软件。

    此 API 以 C 语言编写。您尤其需要引用 dlpc34xx_dual 文件、因为 DLPC3439是双 ASIC 平台。

    虽然我们没有可用的 Python API、但可以使用上面随 DLPC3439软件编程人员指南链接的 API 构建其中一个 API

    此致、
    奥斯汀