请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC3439 主题中讨论的其他器件: DLPDLCR4710EVM-G2
您是否有可用的示例代码? 是否有可用的 python 软件包或 API 来控制 DLPC3439? 如果不能、该 DLP 芯片可以用 C 语言或 C++编程吗? 是否有一些可以与我共享的 C 语言示例代码?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您是否有可用的示例代码? 是否有可用的 python 软件包或 API 来控制 DLPC3439? 如果不能、该 DLP 芯片可以用 C 语言或 C++编程吗? 是否有一些可以与我共享的 C 语言示例代码?
您好、用户:
欢迎访问 E2E,感谢您对 DLP技术的关注。
是的、提供 API。 可从 API 页面(https://www.ti.com/tool/DLPC-API)下载该软件。
此 API 以 C 语言编写。您尤其需要引用 dlpc34xx_dual 文件、因为 DLPC3439是双 ASIC 平台。
虽然我们没有可用的 Python API、但可以使用上面随 DLPC3439软件编程人员指南链接的 API 构建其中一个 API。
此致、
奥斯汀