This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:图形就绪信号有时在内部流模式下始终为高电平(未就绪)

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005, DLPC3478, DLP3010EVM-LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1251154/dlpc3478-patternready-signal-sometimes-is-always-high-not-ready-at-internal-stream-mode

器件型号:DLPC3478
主题中讨论的其他器件:DLPA2005、、 DLP3010EVM-LC

    DLPC3478 (8.0.0.1固件版本);DLPA2005;DMD3010LC

    DLPC3478运行为内部流模式、项目1D 数据、 240Hz

   错误:图形就绪信号始终为 高电平(未就绪)。

   在测试期间会发生错误,可能会发生2天一次,也许15分钟, 这是随机的。

    信号序列正常:(蓝色 TrigB; 黄色--TRIGA  紫色--模式就绪)

    

   异常序列信号(黄色阵列就绪 紫色——TRIGA)

    

1) 1)器件温度低于60°C

2) TRIGA-Trib-TrigIN 之间的信号是相同的

3)可靠性测试时,DLPC 无限运行,不停止/启动,没有其他操作。

4)配置

  曝光时间:      3830us

  照明前时间172us

  照明后时间  40us
  TrigIn 频率     240hz

当错误发生时、无法通过停止启动 DLPC 来修复、需要在 DLPC 上进行投影。

 我们不知道原因,你能给一些建议关于如何调查它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    如果可以通过重启系统来解决此问题、则固件版本8.0.1的内部图形模式下存在已知的图形就绪信号问题。  

    我们的团队已在即将发布的固件版本中修复了此问题、并计划很快发布新版本。  

    请返回到 TIDLP Pico 固件选择器工具获取新固件。  

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

      1) 1)如果我作为自由运行模式运行 DLPC、 是否存在任何 已知错误?

      2)最新版本仍是8.0.1 (DLPC3478+DLPA2005 + DMDM3010),不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grace、您好!  

    对于您正在使用的固件版本、是的、存在一个已知错误会导致您遇到的问题。 我建议您切换到最新的固件(v9.0.1)、此固件预计在本周内将在 TI.com 上发布。

    此致、

    马扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是好消息!

    1) 1)如果我们要通过 CPU I2C 动态升级固件、则选择哪个 FlashDataType?

       如果可能、我们不希望擦除整个闪存、我们希望将内部 PattenSet 数据保留在闪存中。

    typedef 枚举
    {
    DLPC347X_FDTS_THERESS_FLASH = 0x0、/**<整个闪存*/
    DLPC347X_FDTS_THERIAL_FLASH_NO_OEM = 0x2、/**<除 OEM 校准和暂存数据以外的整个闪存*/
    DLPC347X_FDTS_MAIN_APP = 0x10、/**<主软件应用程序*/
    DLPC347X_FDTS_TI_APP = 0x20、/**< TI 应用数据(AOM)*/
    DLPC347X_FDTS_BAT_FILES = 0x30、/**< OEM Batchfiles */
    DLPC347X_FDT_Looks = 0x40、/**< Looks Data */
    DLPC347X_FDTS_Sequences = 0x50、/**<序列数据*/
    DLPC347X_FDTS_CMT = 0x60、/**<去伽马校正/CMT 数据*/
    DLPC347X_FDTS_CCA = 0x70、/**< CCA 数据*/
    DLPC347X_FDTS_OFFTS = 0x80、/**<通用 LUT 数据*/
    DLPC347X_FDTS_SPLASH = 0x90、/**< OEM 启动界面*/
    DLPC347X_FDTS_OEM_CAL = 0xA0、/**< OEM 校准数据*/
    DLPC347X_FDTS_OEM_ScratchPad_FULL0 = 0xB0、/**<整个 OEM Scratchpad 数据集0 */
    DLPC347X_FDTS_OEM_ScratchPad_PARTIAL0 = 0xB1、/**<部分 OEM Scrathpad 数据集0 */
    DLPC347X_FDTS_OEM_ScratchPad_FULL1 = 0xB2、/**<整个 OEM Scratchpad 数据集1 */
    DLPC347X_FDTS_OEM_ScratchPad_PARTIAL1 = 0xB3、/**<部分 OEM Scrathpad 数据集1 */
    DLPC347X_FDTS_OEM_ScratchPad_FULL2 = 0xB4、/**<整个 OEM Scratchpad 数据集2 */
    DLPC347X_FDTS_OEM_ScratchPad_Partial2 = 0xB5、/**<部分 OEM Scrathpad 数据集2 */
    DLPC347X_FDTS_OEM_ScratchPad_FULL3 = 0xB5、/**<整个 OEM Scratchpad 数据集3 */
    DLPC347X_FDTS_OEM_ScratchPad_PARTIAL3 = 0xB7、/**<部分 OEM Scrathpad 数据集3 */
    DLPC347X_FDTS_THERITE_SENS_PATH_DATA = 0xD0、/**<整个感测图形数据*/
    DLPC347X_FDTS_THERITE_SENS_SEQ_DATA = 0xE0、/**<整个传感序列数据*/
    }DLPC347X_FlashDataTypeSelect_e;

    2)如果我们要通过主 CPU SPI 升级它,固件的 闪存地址是什么?

       如果可能、我们仅擦除固件的闪存区域、我们希望保留闪存中的其他数据(内部 PattenSet 数据)

    3) 3) TI 可以提供一些 关于通过 SPI 升级固件的指导吗?  

      我们已尝试通过 CPU I2C 对固件进行 upragma 处理、完成该操作花费了大约10m、但并不安全

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    1.)所用的固件作为.img 文件提供。 它实际上是二进制的。 如果要更改固件映像、必须创建一个全新的文件。

    2.) SPI 闪存地址应从0开始。  

    3.) 为了说明这一点、您是尝试向控制器发送 SPI 命令以对 SPI 闪存进行编程、还是尝试直接与存储器通信?

    此致!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      现在 我已经通过 I2C 命令升级了固件映像(.img), 但它需要大约10分钟才能完成,这是危险的。

    所以我想直接对 SPI 闪存进行编程。  

      我们的 SPI 闪存中有两个数据段。  

    μ)TI 固件映像

    B)我们的内部 PatternSet 数据。  

      B 因产品而异、因此我不想在升级固件映像文件时擦除它。

    因此、我想知道 SPI 闪存的固件映像和 PatternSet 数据的起始地址。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    您需要刷写整个固件映像、我们不支持有关固件中地址的更多信息。

    当把 DLP3010EVM-LC 与 GUI 一起使用时、我认为重新刷新固件不需要10分钟、但可能您的内部图形数据很大、可能需要更长的时间。

    此致、

    洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!