This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC7540EVM:如何通过 FPD-Link 端口将视频信号馈送到 DLPC7540EVM

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP471TE, DLP651NE, DLP650TEEVM, DLPC7540EVM, DLPC7540, DLP650TE, DLP471NE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1215097/dlpc7540evm-how-to-feed-video-signals-via-fpd-link-port-to-dlpc7540evm

器件型号:DLPC7540EVM
主题中讨论的其他器件:DLP650TEEVMDLPC7540DLP650TE、DLP471TE DLP471NE、DLP651NE

尊敬的团队:

我手头有一套 DLPC7540EVM+DLP650TEEVM 评估平台。

当我尝试通过 FPD-LINK 端口将视频信号馈送到 DLPC7540EVM 时、它无法正确识别、并且 DMD 上没有显示。

我所做的:

1.检查 FPD-link 连接和电气特性

2.检查 HDMI 到 Vx1的输入。

3.如果已选中 FPD 配置寄存器,

我尝试 根据步骤2得到的信息设置"Write Source configuration"、但出现"0xA excuation failed"  

因此、我现在无法通过 FPD-Link 端口馈送信号、我的问题是:

1.如何判断 DLPC 是否识别了 FPD-LINK?

2.或者我是否必须设置相对配置而不是等待自动检测?

谢谢!

此致、

霍谢尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    很抱歉迟到了解答。

    这次我连接 全部5个通道。

    使用 Flash_DLPC7540_DLP650TE_LED_P65_July_10.img 时,我未能同时验证单 LVDS 和双 LVDS。

    1.在单 LVDS 模式下未检测到,如下所示。

    e2e.ti.com/.../single_5F00_lvds_5F00_fail.txt

    2.在双 LVDS 模式下"dataath:src_SetSourceConfig Failed -13"(数据路径:src_SetSourceConfig 失败-13)、如下图所示。

    e2e.ti.com/.../dual_5F00_lvds_5F00_fail.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我 通过手动设置 FPD 模式和单/双 FPD 链接尝试了 Flash_DLPC7540_DLP650TE_LED_FPD.img。

    好消息是、单 FPD-Link 已正确检测到并且 DMD 上显示了 PC 屏幕! 终于来了!

    e2e.ti.com/.../single_5F00_lvds_5F00_succeed.txt

    但双 FPD-link 仍然无法正常工作、

    e2e.ti.com/.../0456.dual_5F00_lvds_5F00_fail.txt

    是否尝试过双路 FPD-link 连接?

    您能告诉我 "datapath:src_SetSourceConfig Failed -13"是什么意思吗?

    谢谢你。

    霍谢尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为-13指的是:像素时钟频率参数值超出范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、made4工程

    感谢您的信息。 根据手册、Fclock 最小值为20MHz。

    我将尝试更高的分辨率。

    此致、

    J·霍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢谢尔曼。 请告知我们 结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 made4engineering、Venkata Pavan Mahankali

    我成功使用了1600x900双路 FPD-link 视频、使用了  Flash_DLPC7540_DLP650TE_LED_P65_LED_FPD.img。

    对24/30位模式和单/双 FPD-link 进行检查也没有问题。

    e2e.ti.com/.../dual_5F00_lvds_5F00_succeed.txt

    总之、在本例中使用 FPD-link 端口时、应注意以下三点:

    1. FW 更新( Flash_DLPC7540_DLP650TE_LED_P65_LED_FPD.img)

    2.保证 当前使用的 FPD-LINK 端口中没有浮点通道

    3.注意 FPD-LINK CLK 范围(每个端口20MHz-165MHz)

    感谢您的全力帮助! 感谢您所做的一切!

    此致、

    霍谢尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈和详细信息谢尔曼、我们现在将关闭此主题。