主题中讨论的其他器件:DLP650TEEVM、 DLPC7540、 DLP650TE、DLP471TE 、 DLP471NE、DLP651NE
尊敬的团队:
我手头有一套 DLPC7540EVM+DLP650TEEVM 评估平台。
当我尝试通过 FPD-LINK 端口将视频信号馈送到 DLPC7540EVM 时、它无法正确识别、并且 DMD 上没有显示。
我所做的:
1.检查 FPD-link 连接和电气特性
2.检查 HDMI 到 Vx1的输入。
3.如果已选中 FPD 配置寄存器,
我尝试 根据步骤2得到的信息设置"Write Source configuration"、但出现"0xA excuation failed"
因此、我现在无法通过 FPD-Link 端口馈送信号、我的问题是:
1.如何判断 DLPC 是否识别了 FPD-LINK?
2.或者我是否必须设置相对配置而不是等待自动检测?
谢谢!
此致、
霍谢尔曼