尊敬的 Ross:
仔细检查电路图之后、我发现 ALT-MADR-SEL 输入应该是低电平、但我们将其设置为高电平。 非常感谢您帮助我们解决这个问题。 但似乎有一个新的问题。 我们的电路板现在处于待机模式、无法进入显示模式。 我想将其设置为显示模式、但它告诉我它需要复位。 我似乎无法将其复位。

我试图让它进行非周期性测试、但始终失败。


希望您能继续帮助我解决新问题。 我真的很感激。
谢谢。
切里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ross:
仔细检查电路图之后、我发现 ALT-MADR-SEL 输入应该是低电平、但我们将其设置为高电平。 非常感谢您帮助我们解决这个问题。 但似乎有一个新的问题。 我们的电路板现在处于待机模式、无法进入显示模式。 我想将其设置为显示模式、但它告诉我它需要复位。 我似乎无法将其复位。

我试图让它进行非周期性测试、但始终失败。


希望您能继续帮助我解决新问题。 我真的很感激。
谢谢。
切里
尊敬的 Cherry、Ross 女士将在接下来的几天内在周一返回。 我想我们需要他的帮助来回答下一个问题。 但是、非周期性 BIST 仅在待机模式下运行。
器件进入待机模式的原因是"错误的垂直消隐"。 您是否具有有效的输入视频源? 如果不是这样的话、DLPC230将自动切换至待机模式。 视频输入的时序必须与 DLPC230数据表的第6节所示的输入时序相匹配。 请核对这一点、并告知我们您的结果。
谢谢。
杰森
樱桃、
DLPC230-Q1具有许多诊断功能、可确保系统安全运行。 因此、如果输入视频不是"有效"、 那么它将自动切换到待机模式。 但是、在接到命令之前、它不会自动切换回显示模式。 因此、一旦系统通电且视频有效且存在、您就可以切换到显示模式。
请参阅用户指南第4.1节、以更详细地说明如何使用它。 https://www.ti.com/lit/ug/dlpu041f/dlpu041f.pdf
谢谢。
杰森
您好、Cherry -
查看您的消息、您收到的主要错误代码似乎是 TPS99000接口 BIST。 (上面有关于垂直消隐的讨论,但实际上该消息来自我从我的系统发送的屏幕截图示例。
通常、该 TPS99000接口 BIST 仅适用于 HUD Composer 工程。 由于您正在使用 DLP5531、这是一个前照灯(即 HUD)项目、这一点令人困惑。 您能否分享您正在使用的.xproj Composer 项目?
谢谢。
罗斯
尊敬的 Ross:
我只使用了 DLP 控制程序和 DLP Composer。 我在 DLP 控制程序中导入的闪存文件是 FlashImage_p55_1152_VSP_HL.bin 文件。 我在 DLP Composer 中打开的文件是2021-02-05_Release_1.3.0.0.xproj 文件。 导入这些文件后我可以使用 TI 的 EVM、我好像无法上传工程文件、但工程文件也被 TI 分享了。
谢谢。
切里
您好,Jason,
查看您提到的文件后、我发现保持待机模式的原因可能有多种:


在上面的计算机中、我使用 DLP230读取短路状态、发现系统没有进入紧急关机状态。 我无法通过指令显示它。 直接将 bin 文件放入闪存、Flash 设置应该没问题。 至于 DMD 温度操作、我不知道我拆下的 DMD 加热器是否会产生任何影响。
文档中有一个段落描述了待机模式、我想知道非周期性 BIST 是否失败并且无法在显示屏中显示? 如何解决该问题?


谢谢。
切里
您好、Cherry 、好的、感谢更新。 DLPC230无法检测到温度传感器这一事实是系统将保持在待机模式下的一个原因。 TMP411器件有不同的选项、实际上有 TMP411A、TMP411B 和 TMP411C。 但是、只有 TMP411A 将与 DLPC230配合使用、因为 IIC 地址不同。 请检查 TMP411A 是否真正安装在您的 PCB 上、而不是版本 B 或 C。
谢谢。
杰森
您好、Cherry:
我查看了数据表和寄存器映射、两个器件看起来是相似的。 话虽如此、我们仅在我们的系统中测试了 TMP411A-Q1器件。 错误代码为 x368 -温度传感器不存在。 这意味着 DLPC230无法从 TMP411器件获得任何响应。 DMD 是否已正确连接到信号 TEMP1P 和 TEMP1N? 您是否能够在您的系统中尝试使用 TMP411A-Q1器件(从 TI EVM 交换)?
该错误非常具体并与 TMP411器件相关、因此它一定是该器件的问题-器件的连接、器件的版本或 DMD 的连接。 请检查这些要点、以进行下一步。
谢谢。
杰森
樱桃、
我不确定是不是真的。 我们从未运行过此测试。 是的、我认为在没有安装任何 TMP411时周期性 BIST 会立即失败。
这些器件价格不贵、随时可以买到。 您能否仅在 https://www.ti.com/product/TMP411-Q1/part-details/TMP411AQDGKRQ1?上购买或申请一些样片?
似乎我们在这个主题上花了很多时间、将正确的器件加入电路板会更容易。 我们知道正确的部件能够正常工作。 我们建议使用 TMP411AQDGKRQ1。 请尝试这款器件。
谢谢。
杰森