This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 未启动显示模式- DLP5531

Guru**** 1737970 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC230-Q1, TMP411
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1235390/display-mode-not-coming-up---dlp5531

主题中讨论的其他器件:DLPC230-Q1TPS99000TMP411

尊敬的 Ross:

仔细检查电路图之后、我发现 ALT-MADR-SEL 输入应该是低电平、但我们将其设置为高电平。 非常感谢您帮助我们解决这个问题。 但似乎有一个新的问题。 我们的电路板现在处于待机模式、无法进入显示模式。 我想将其设置为显示模式、但它告诉我它需要复位。 我似乎无法将其复位。

 

我试图让它进行非周期性测试、但始终失败。

 

 希望您能继续帮助我解决新问题。 我真的很感激。

谢谢。

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry -

    一旦您发现系统进入待机模式、请阅读错误历史记录信息并分享此信息:

    这通常会告诉我们错误的根本原因。  

    我们可以尝试的另一项操作是在 Composer 项目中禁用非周期性 BIST、然后查看这是否能够成功转换到显示模式。

    此致、

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross:

    我在 Composer 项目中禁用了非周期性 BIST、并在控制程序中重写了闪存。 但它不起作用。 错误如下:

     

    可以手动将其设置为进入显示模式。 它将报告以下错误:

    此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross:

    将 TI 实验板设置为待机模式后、非周期性 BIST 测试通过。 还可以获取系统温度。

     

     

    我们的板已移除 DMD 加热器的电路。 然后、我们不会获取系统的温度。 此器件是否会影响复位?

     

    此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cherry、Ross 女士将在接下来的几天内在周一返回。  我想我们需要他的帮助来回答下一个问题。  但是、非周期性 BIST 仅在待机模式下运行。

    器件进入待机模式的原因是"错误的垂直消隐"。  您是否具有有效的输入视频源?  如果不是这样的话、DLPC230将自动切换至待机模式。  视频输入的时序必须与 DLPC230数据表的第6节所示的输入时序相匹配。   请核对这一点、并告知我们您的结果。

    谢谢。
    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, Jason,

    我没有要求评估板获取视频源、因为我认为下载闪存后会自动进入显示模式并显示启动图像。 我认为它的视频配置接口已经在闪存文件中进行了配置。 或者我需要自行重新配置视频接口、如果可以、我应该转到哪里?

    谢谢。
    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    DLPC230-Q1具有许多诊断功能、可确保系统安全运行。  因此、如果输入视频不是"有效"、 那么它将自动切换到待机模式。  但是、在接到命令之前、它不会自动切换回显示模式。  因此、一旦系统通电且视频有效且存在、您就可以切换到显示模式。

    请参阅用户指南第4.1节、以更详细地说明如何使用它。   https://www.ti.com/lit/ug/dlpu041f/dlpu041f.pdf

    谢谢。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry -

    查看您的消息、您收到的主要错误代码似乎是 TPS99000接口 BIST。 (上面有关于垂直消隐的讨论,但实际上该消息来自我从我的系统发送的屏幕截图示例。

    通常、该 TPS99000接口 BIST 仅适用于 HUD Composer 工程。 由于您正在使用 DLP5531、这是一个前照灯(即 HUD)项目、这一点令人困惑。 您能否分享您正在使用的.xproj Composer 项目?

    谢谢。

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross:
    我只使用了 DLP 控制程序和 DLP Composer。 我在 DLP 控制程序中导入的闪存文件是 FlashImage_p55_1152_VSP_HL.bin 文件。 我在 DLP Composer 中打开的文件是2021-02-05_Release_1.3.0.0.xproj 文件。 导入这些文件后我可以使用 TI 的 EVM、我好像无法上传工程文件、但工程文件也被 TI 分享了。
    谢谢。
    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason,

    查看您提到的文件后、我发现保持待机模式的原因可能有多种:

    在上面的计算机中、我使用 DLP230读取短路状态、发现系统没有进入紧急关机状态。 我无法通过指令显示它。 直接将 bin 文件放入闪存、Flash 设置应该没问题。 至于 DMD 温度操作、我不知道我拆下的 DMD 加热器是否会产生任何影响。

    文档中有一个段落描述了待机模式、我想知道非周期性 BIST 是否失败并且无法在显示屏中显示? 如何解决该问题?

    谢谢。

    切里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    不需要 DMD 加热器、但需要使用 DMD 温度传感器(TMP411)。  您是否连接了此电路?  您能否读取 DMD 温度?

    谢谢。

    约森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Jaosn,

    这是我们电路板上的 DMD 温度传感器(TMP411)。 我已连接此电路、它似乎与 TI 的相同。

    我可以读取温度频率和占空比、但无法读取系统温度。 错误如下:

    谢谢。

     切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry 、好的、感谢更新。  DLPC230无法检测到温度传感器这一事实是系统将保持在待机模式下的一个原因。  TMP411器件有不同的选项、实际上有 TMP411A、TMP411B 和 TMP411C。  但是、只有 TMP411A 将与 DLPC230配合使用、因为 IIC 地址不同。  请检查 TMP411A 是否真正安装在您的 PCB 上、而不是版本 B 或 C。

    谢谢。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry -  

    还请确认您在 Composer 项目中具有正确的 TMP411配置:

    此致、

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rose,ć

    这是我在 Composer 项目中的 TMP411配置、与您的配置似乎相同。

    此致、

     切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Jaosn,

    我们使用的温度传感器模型是 TMP411ADGKR、我看到 TI 使用的是 TMP411AQDGKRQ1、这与我们的模型不同。 因此传感器不能使用吗?

    谢谢。

     切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我查看了数据表和寄存器映射、两个器件看起来是相似的。  话虽如此、我们仅在我们的系统中测试了 TMP411A-Q1器件。  错误代码为 x368 -温度传感器不存在。  这意味着 DLPC230无法从 TMP411器件获得任何响应。  DMD 是否已正确连接到信号 TEMP1P 和 TEMP1N?  您是否能够在您的系统中尝试使用 TMP411A-Q1器件(从 TI EVM 交换)?   

    该错误非常具体并与 TMP411器件相关、因此它一定是该器件的问题-器件的连接、器件的版本或 DMD 的连接。  请检查这些要点、以进行下一步。

    谢谢。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Jason,

    我的 dlp230与 TMP411A 通信失败。 上电后、MSTR_SCL 和 MSTR_SDA 在被拉至高电平后不会生成任何信号。 我的 bin 文件配置与 TI 的相同、似乎没有太大的电路问题。 这对我来说非常困惑。 希望能得到您的帮助。

    此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    好消息是,我们已更清楚地确定了这一问题。  我可以考虑尝试检查以下两件事:

    1.测量上拉电阻 R90和 R91。  这些值是否为1KOhm?  它们是否安装正确?

    2.您是否能够将电路板上的部件更换为 PN  TMP411AQDGKR Q1 ?  尽管非 Q1器件可以正常工作、但我们从未在实验室中对其进行过测试。   

    希望您能很快发现此问题。

    谢谢。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason,

    I 测量了上拉电阻器 R90和 R91。 它们的值为1KOhm 并已正确安装。 然后、我从板上取下 TMP411。 DLP230与 TMP411通信的 IIC 线路连接至上拉电阻器。 我想知道在通电时 dlp230是否会通过 IIC 电缆发出信号。 我的 dlp230软件配置正常、但 IIC 线路未检测到任何信号(包括数据和时钟)。

    谢谢。

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    DLPC230将启动读取命令、但必须连接 TMP411以发回和"确认"命令。  否则、DLPC230将立即停止发送命令并只报告错误。

    您是否尝试过重新连接  TMP411AQDGKR 第1季度  您的 PCB 上?

    谢谢。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason,

    如果 DLPC230首先启动读取命令、那么我应该能够通过示波器检测波形信号。 但上电后、我们只能检测 IIC 信号的即时上拉、看不到其他波形。 由于 TI 板上只有一块 TMP411AQDGKRQ1、因此我们暂时没有在板上进行替换。

    谢谢。

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason,

    或者、是因为上一步没有正确执行、导致 dlp230程序没有在此处执行、并且没有检测到 DLP230读取命令信号?

    谢谢。

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason,

    我们未通过非定期测试。 dlp230是否会因为温度传感器出现故障而无法与之通信?

    谢谢。

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    我不确定是不是真的。  我们从未运行过此测试。  是的、我认为在没有安装任何 TMP411时周期性 BIST 会立即失败。

    这些器件价格不贵、随时可以买到。  您能否仅在 https://www.ti.com/product/TMP411-Q1/part-details/TMP411AQDGKRQ1?上购买或申请一些样片?

    似乎我们在这个主题上花了很多时间、将正确的器件加入电路板会更容易。  我们知道正确的部件能够正常工作。  我们建议使用  TMP411AQDGKRQ1。  请尝试这款器件。  

    谢谢。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、
    一周前我买了 TMP411AQDGKRQ1并使用了它。 但它似乎仍未与 DLPC230通信。 就像我之前测量的信号一样、IIC 的两条信号线仅被上拉、没有出现其他信号。

    谢谢。

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    不幸的是,这没有解决这个问题。  看起来 IIC 信号似乎未连接到 DLPC230或因某种原因而损坏。  SDA 和 SCL 线是否连接到 DLPC230的引脚 AB4和 AB5?  有没有其他方法可以验证 PCB 上的连接是否良好?

    很抱歉、但我不确定其他什么原因会导致此问题。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    您是否仅使用单个电路板?  问题是否在多个电路板上一致?

    Thansk,

    杰森