This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:不带 GUI 的图形文件生成功能、与 DLPC 固件9.0.1兼容

Guru**** 1457880 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC-API
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1262295/dlpc3478-pattern-file-generation-without-gui-compatible-with-dlpc-firmware-9-0-1

器件型号:DLPC3478
主题中讨论的其他器件:DLPC-API

我们使用 DLPC-API 进行编程生成图形二进制文件、它可与以前的固件8.1.0配合使用、但新固件9.0.1没有更新的 API。 从 GUI 生成的文件中查看二进制文件、发现情况发生了变化。 我们能否获取源代码、特别是 DLPC GUI V3.2.0.6中使用的"dlpc347x_internal_patterns.c"。 或关于有何变化的说明?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您能否提供有关将 DLPC-API 与最新固件版本9.0.1配合使用时遇到的问题的更多详细信息?  

    据我了解、TI 不会向客户提供 DLP 控制器的源代码。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在使用 TI 提供的软件源代码、 https://www.ti.com/tool/DLPC-API、 这部分软件不在控制器上运行、但可用于通过编程方式生成模式二进制文件。  使用新的9.0.1固件时、TI 还发布了新版本的 GUI 3.2.0.6、它支持 patternSetEntryIndex 在 patternOrderTableEntry 中的新字段。  我假设新的 GUI 版本用于容纳此固件更改。 我们可以成功地使用 GUI 来手动创建图形文件、但如果为旧的 API 版本(2019年起)提供了与 GUI 相同的输入、则无法生成正确的图形二进制文件。  请参阅下方的十六进制比较。 它在 PATH+HEADER 之后立即开始扩散。  我们需要通过正确的方法以编程方式生成此模式文件并将其与9.0.1固件二进制文件合并。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anders:

    感谢您的澄清!

    我们需要进一步了解这一点、并在下周结束前与您联系。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好!  

    我们实际上使它现在工作,我们错过了 changelog-notice,其中说 新引入的  patternSetEntryIndex 参数是1索引而不是0索引。 只是改变了、它很有效!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anders:

    我很高兴您解决了这个问题!

    如果您对 DLP 产品还有疑问、请随时提交 E2E 论坛。

    此致、

    洛里