主题中讨论的其他器件:DLPC-API
我们使用 DLPC-API 进行编程生成图形二进制文件、它可与以前的固件8.1.0配合使用、但新固件9.0.1没有更新的 API。 从 GUI 生成的文件中查看二进制文件、发现情况发生了变化。 我们能否获取源代码、特别是 DLPC GUI V3.2.0.6中使用的"dlpc347x_internal_patterns.c"。 或关于有何变化的说明?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们使用 DLPC-API 进行编程生成图形二进制文件、它可与以前的固件8.1.0配合使用、但新固件9.0.1没有更新的 API。 从 GUI 生成的文件中查看二进制文件、发现情况发生了变化。 我们能否获取源代码、特别是 DLPC GUI V3.2.0.6中使用的"dlpc347x_internal_patterns.c"。 或关于有何变化的说明?
我们正在使用 TI 提供的软件源代码、 https://www.ti.com/tool/DLPC-API、 这部分软件不在控制器上运行、但可用于通过编程方式生成模式二进制文件。 使用新的9.0.1固件时、TI 还发布了新版本的 GUI 3.2.0.6、它支持 patternSetEntryIndex 在 patternOrderTableEntry 中的新字段。 我假设新的 GUI 版本用于容纳此固件更改。 我们可以成功地使用 GUI 来手动创建图形文件、但如果为旧的 API 版本(2019年起)提供了与 GUI 相同的输入、则无法生成正确的图形二进制文件。 请参阅下方的十六进制比较。 它在 PATH+HEADER 之后立即开始扩散。 我们需要通过正确的方法以编程方式生成此模式文件并将其与9.0.1固件二进制文件合并。