主题中讨论的其他器件:DLP4500
您好
我们 试图使用 DLP4500用231微秒内0~287 μ s 内写入288幅图像、结果是这个慢速模式视频。
e2e.ti.com/.../VID20230803150731.mp4
因为您可以看到、在投影时、它恰好是一个滞后。
有什么方法可以消除这个滞后吗?
谢谢。
亮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我们 试图使用 DLP4500用231微秒内0~287 μ s 内写入288幅图像、结果是这个慢速模式视频。
e2e.ti.com/.../VID20230803150731.mp4
因为您可以看到、在投影时、它恰好是一个滞后。
有什么方法可以消除这个滞后吗?
谢谢。
亮
您好、Chan:
再次感谢您的帮助。
如您所说、我们将使用固件保存这些图片。
我们正在使用图形序列变量曝光进行投影、当我们尝试以不同的索引在每个图形中投影3张不同的图片、且时间不到3000ms 或更快时、这恰好是一个滞后现象。
最后、我们生成的 ini 文件如下所示。
再次感谢、
亮
APPCONFIG.VERSION.SUBMINOR 0x0 ; APPCONFIG.VERSION.MINOR 0x0 ; APPCONFIG.VERSION.MAJOR 0x3 ; DEFAULT.FIRMWARE_TAG 0x0 ; DEFAULT.AUTOSTART 0x0 ; DEFAULT.DISPMODE 0x1 ; DEFAULT.SHORT_FLIP 0x0 ; DEFAULT.LONG_FLIP 0x0 ; DEFAULT.TRIG_OUT_1.POL 0x0 ; DEFAULT.TRIG_OUT_1.RDELAY 0xbb ; DEFAULT.TRIG_OUT_1.FDELAY 0xbb ; DEFAULT.TRIG_OUT_2.POL 0x0 ; DEFAULT.TRIG_OUT_2.WIDTH 0xbb ; DEFAULT.TRIG_IN_1.DELAY 0x1 ; DEFAULT.TRIG_IN_2.POL 0x0 ; DEFAULT.RED_STROBE.RDELAY 0x0 ; DEFAULT.RED_STROBE.FDELAY 0x0 ; DEFAULT.GRN_STROBE.RDELAY 0x0 ; DEFAULT.GRN_STROBE.FDELAY 0x0 ; DEFAULT.BLU_STROBE.RDELAY 0x0 ; DEFAULT.BLU_STROBE.FDELAY 0x0 ; DEFAULT.INVERTDATA 0x0 ; DEFAULT.TESTPATTERN 0x1 ; DEFAULT.LEDCURRENT_RED 0x97 ; DEFAULT.LEDCURRENT_GRN 0x78 ; DEFAULT.LEDCURRENT_BLU 0x7d ; DEFAULT.PATTERNCONFIG.PAT_EXPOSURE 0xe7 ; DEFAULT.PATTERNCONFIG.PAT_PERIOD 0xe7 ; DEFAULT.PATTERNCONFIG.PAT_MODE 0x3 ; DEFAULT.PATTERNCONFIG.TRIG_MODE 0x3 ; DEFAULT.PATTERNCONFIG.PAT_REPEAT 0x1 ; DEFAULT.PATTERNCONFIG.NUM_SPLASH 0xb ; DEFAULT.SPLASHLUT 0x0 0x1 0x2 0x3 0x4 0x5 0x6 0x7 0x8 0x9 0xa 0xb ; DEFAULT.PATTERNCONFIG.NUM_LUT_ENTRIES 0x11f ; DEFAULT.PATTERNCONFIG.NUM_PATTERNS 0x11f ; DEFAULT.SEQPATLUT 0x6715c 0xe7 0xe7 0x27158 0xe7 0xe7 0x27154 0xe7 0xe7 0x27150 0xe7 0xe7 0x2714c 0xe7 0xe7 0x27148 0xe7 0xe7 0x27144 0xe7 0xe7 0x27140 0xe7 0xe7 0x2711c 0xe7 0xe7 0x27118 0xe7 0xe7 0x27114 0xe7 0xe7 0x27110 0xe7 0xe7 0x2710c 0xe7 0xe7 0x27108 0xe7 0xe7 0x27104 0xe7 0xe7 0x27100 0xe7 0xe7 0x2713c 0xe7 0xe7 0x27138 0xe7 0xe7 0x27134 0xe7 0xe7 0x27130 0xe7 0xe7 0x2712c 0xe7 0xe7 0x27128 0xe7 0xe7 0x27124 0xe7 0xe7 0x27120 0xe7 0xe7 0x6715c 0xe7 0xe7 0x27158 0xe7 0xe7 0x27154 0xe7 0xe7 0x27150 0xe7 0xe7 0x2714c 0xe7 0xe7 0x27148 0xe7 0xe7 0x27144 0xe7 0xe7 0x27140 0xe7 0xe7 0x2711c 0xe7 0xe7 0x27118 0xe7 0xe7 0x27114 0xe7 0xe7 0x27110 0xe7 0xe7 0x2710c 0xe7 0xe7 0x27108 0xe7 0xe7 0x27104 0xe7 0xe7 0x27100 0xe7 0xe7 0x2713c 0xe7 0xe7 0x27138 0xe7 0xe7 0x27134 0xe7 0xe7 0x27130 0xe7 0xe7 0x2712c 0xe7 0xe7 0x27128 0xe7 0xe7 0x27124 0xe7 0xe7 0x27120 0xe7 0xe7 0x6715c 0xe7 0xe7 0x27158 0xe7 0xe7 0x27154 0xe7 0xe7 0x27150 0xe7 0xe7 0x2714c 0xe7 0xe7 0x27148 0xe7 0xe7 0x27144 0xe7 0xe7 0x27140 0xe7 0xe7 0x2711c 0xe7 0xe7 0x27118 0xe7 0xe7 0x27114 0xe7 0xe7 0x27110 0xe7 0xe7 0x2710c 0xe7 0xe7 0x27108 0xe7 0xe7 0x27104 0xe7 0xe7 0x27100 0xe7 0xe7 0x2713c 0xe7 0xe7 0x27138 0xe7 0xe7 0x27134 0xe7 0xe7 0x27130 0xe7 0xe7 0x2712c 0xe7 0xe7 0x27128 0xe7 0xe7 0x27124 0xe7 0xe7 0x27120 0xe7 0xe7 0x6715c 0xe7 0xe7 0x27158 0xe7 0xe7 0x27154 0xe7 0xe7 0x27150 0xe7 0xe7 0x2714c 0xe7 0xe7 0x27148 0xe7 0xe7 0x27144 0xe7 0xe7 0x27140 0xe7 0xe7 0x2711c 0xe7 0xe7 0x27118 0xe7 0xe7 0x27114 0xe7 0xe7 0x27110 0xe7 0xe7 0x2710c 0xe7 0xe7 0x27108 0xe7 0xe7 0x27104 0xe7 0xe7 0x27100 0xe7 0xe7 0x2713c 0xe7 0xe7 0x27138 0xe7 0xe7 0x27134 0xe7 0xe7 0x27130 0xe7 0xe7 0x2712c 0xe7 0xe7 0x27128 0xe7 0xe7 0x27124 0xe7 0xe7 0x27120 0xe7 0xe7 0x6715c 0xe7 0xe7 0x27158 0xe7 0xe7 0x27154 0xe7 0xe7 0x27150 0xe7 0xe7 0x2714c 0xe7 0xe7 0x27148 0xe7 0xe7 0x27144 0xe7 0xe7 0x27140 0xe7 0xe7 0x2711c 0xe7 0xe7 0x27118 0xe7 0xe7 0x27114 0xe7 0xe7 0x27110 0xe7 0xe7 0x2710c 0xe7 0xe7 0x27108 0xe7 0xe7 0x27104 0xe7 0xe7 0x27100 0xe7 0xe7 0x2713c 0xe7 0xe7 0x27138 0xe7 0xe7 0x27134 0xe7 0xe7 0x27130 0xe7 0xe7 0x2712c 0xe7 0xe7 0x27128 0xe7 0xe7 0x27124 0xe7 0xe7 0x27120 0xe7 0xe7 0x6715c 0xe7 0xe7 0x27158 0xe7 0xe7 0x27154 0xe7 0xe7 0x27150 0xe7 0xe7 0x2714c 0xe7 0xe7 0x27148 0xe7 0xe7 0x27144 0xe7 0xe7 0x27140 0xe7 0xe7 0x2711c 0xe7 0xe7 0x27118 0xe7 0xe7 0x27114 0xe7 0xe7 0x27110 0xe7 0xe7 0x2710c 0xe7 0xe7 0x27108 0xe7 0xe7 0x27104 0xe7 0xe7 0x27100 0xe7 0xe7 0x2713c 0xe7 0xe7 0x27138 0xe7 0xe7 0x27134 0xe7 0xe7 0x27130 0xe7 0xe7 0x2712c 0xe7 0xe7 0x27128 0xe7 0xe7 0x27124 0xe7 0xe7 0x27120 0xe7 0xe7 0x6715c 0xe7 0xe7 0x27158 0xe7 0xe7 0x27154 0xe7 0xe7 0x27150 0xe7 0xe7 0x2714c 0xe7 0xe7 0x27148 0xe7 0xe7 0x27144 0xe7 0xe7 0x27140 0xe7 0xe7 0x2711c 0xe7 0xe7 0x27118 0xe7 0xe7 0x27114 0xe7 0xe7 0x27110 0xe7 0xe7 0x2710c 0xe7 0xe7 0x27108 0xe7 0xe7 0x27104 0xe7 0xe7 0x27100 0xe7 0xe7 0x2713c 0xe7 0xe7 0x27138 0xe7 0xe7 0x27134 0xe7 0xe7 0x27130 0xe7 0xe7 0x2712c 0xe7 0xe7 0x27128 0xe7 0xe7 0x27124 0xe7 0xe7 0x27120 0xe7 0xe7 0x6715c 0xe7 0xe7 0x27158 0xe7 0xe7 0x27154 0xe7 0xe7 0x27150 0xe7 0xe7 0x2714c 0xe7 0xe7 0x27148 0xe7 0xe7 0x27144 0xe7 0xe7 0x27140 0xe7 0xe7 0x2711c 0xe7 0xe7 0x27118 0xe7 0xe7 0x27114 0xe7 0xe7 0x27110 0xe7 0xe7 0x2710c 0xe7 0xe7 0x27108 0xe7 0xe7 0x27104 0xe7 0xe7 0x27100 0xe7 0xe7 0x2713c 0xe7 0xe7 0x27138 0xe7 0xe7 0x27134 0xe7 0xe7 0x27130 0xe7 0xe7 0x2712c 0xe7 0xe7 0x27128 0xe7 0xe7 0x27124 0xe7 0xe7 0x27120 0xe7 0xe7 0x6715c 0xe7 0xe7 0x27158 0xe7 0xe7 0x27154 0xe7 0xe7 0x27150 0xe7 0xe7 0x2714c 0xe7 0xe7 0x27148 0xe7 0xe7 0x27144 0xe7 0xe7 0x27140 0xe7 0xe7 0x2711c 0xe7 0xe7 0x27118 0xe7 0xe7 0x27114 0xe7 0xe7 0x27110 0xe7 0xe7 0x2710c 0xe7 0xe7 0x27108 0xe7 0xe7 0x27104 0xe7 0xe7 0x27100 0xe7 0xe7 0x2713c 0xe7 0xe7 0x27138 0xe7 0xe7 0x27134 0xe7 0xe7 0x27130 0xe7 0xe7 0x2712c 0xe7 0xe7 0x27128 0xe7 0xe7 0x27124 0xe7 0xe7 0x27120 0xe7 0xe7 0x6715c 0xe7 0xe7 0x27158 0xe7 0xe7 0x27154 0xe7 0xe7 0x27150 0xe7 0xe7 0x2714c 0xe7 0xe7 0x27148 0xe7 0xe7 0x27144 0xe7 0xe7 0x27140 0xe7 0xe7 0x2711c 0xe7 0xe7 0x27118 0xe7 0xe7 0x27114 0xe7 0xe7 0x27110 0xe7 0xe7 0x2710c 0xe7 0xe7 0x27108 0xe7 0xe7 0x27104 0xe7 0xe7 0x27100 0xe7 0xe7 0x2713c 0xe7 0xe7 0x27138 0xe7 0xe7 0x27134 0xe7 0xe7 0x27130 0xe7 0xe7 0x2712c 0xe7 0xe7 0x27128 0xe7 0xe7 0x27124 0xe7 0xe7 0x27120 0xe7 0xe7 0x6715c 0xe7 0xe7 0x27158 0xe7 0xe7 0x27154 0xe7 0xe7 0x27150 0xe7 0xe7 0x2714c 0xe7 0xe7 0x27148 0xe7 0xe7 0x27144 0xe7 0xe7 0x27140 0xe7 0xe7 0x2711c 0xe7 0xe7 0x27118 0xe7 0xe7 0x27114 0xe7 0xe7 0x27110 0xe7 0xe7 0x2710c 0xe7 0xe7 0x27108 0xe7 0xe7 0x27104 0xe7 0xe7 0x27100 0xe7 0xe7 0x2713c 0xe7 0xe7 0x27138 0xe7 0xe7 0x27134 0xe7 0xe7 0x27130 0xe7 0xe7 0x2712c 0xe7 0xe7 0x27128 0xe7 0xe7 0x27124 0xe7 0xe7 0x27120 0xe7 0xe7 0x6715c 0xe7 0xe7 0x27158 0xe7 0xe7 0x27154 0xe7 0xe7 0x27150 0xe7 0xe7 0x2714c 0xe7 0xe7 0x27148 0xe7 0xe7 0x27144 0xe7 0xe7 0x27140 0xe7 0xe7 0x2711c 0xe7 0xe7 0x27118 0xe7 0xe7 0x27114 0xe7 0xe7 0x27110 0xe7 0xe7 0x2710c 0xe7 0xe7 0x27108 0xe7 0xe7 0x27104 0xe7 0xe7 0x27100 0xe7 0xe7 0x2713c 0xe7 0xe7 0x27138 0xe7 0xe7 0x27134 0xe7 0xe7 0x27130 0xe7 0xe7 0x2712c 0xe7 0xe7 0x27128 0xe7 0xe7 0x27124 0xe7 0xe7 0x27120 0xe7 0xe7 ; DEFAULT.LED_ENABLE_MAN_MODE 0x0 ; DEFAULT.MAN_ENABLE_RED_LED 0x0 ; DEFAULT.MAN_ENABLE_GRN_LED 0x0 ; DEFAULT.MAN_ENABLE_BLU_LED 0x0 ; DEFAULT.PORTCONFIG.PORT 0x0 ; DEFAULT.PORTCONFIG.BPP 0x1 ; DEFAULT.PORTCONFIG.PIX_FMT 0x0 ; DEFAULT.PORTCONFIG.PORT_CLK 0x0 ; DEFAULT.PORTCONFIG.ABC_MUX 0x4 ; DEFAULT.PORTCONFIG.PIX_MODE 0x1 ; DEFAULT.PORTCONFIG.SWAP_POL 0x1 ; DEFAULT.PORTCONFIG.FLD_SEL 0x0 ; PERIPHERALS.I2CADDRESS[0] 0x34 ; PERIPHERALS.I2CADDRESS[1] 0x3a ; DATAPATH.SPLASHSTARTUPTIMEOUT 0x1388 ; DATAPATH.SPLASHATSTARTUPENABLE 0x0 ; MACHINE_DATA.COLORPROFILE_0_BRILLIANTCOLORLOOK 0x0 ;
您好、Chan:
此链接 是固件的二进制文件。
我们无法自行发送文件、因此我们需要发送链接。
https://drive.google.com/file/d/1ldPyTi5_NllPO1zGyLSZ9qxYeOLB3S2q/view?usp=sharing
谢谢。
亮
您好!
如果您尝试在图形序列中仅使用两个图像而不是多个图像、是否仍会看到延迟? 例如、仅针对图形的图像索引0和1。
我提出这个问题是因为、图形序列模式下的帧缓冲器将加载两个24位字段显示缓冲器。 如果您的图形序列使用的图形数量多于此值、则会延长加载时间并可能导致延迟、因为必须从闪存加载新映像、这需要时间。 只需两个映像、可以肯定这些映像会加载到缓冲区中、而不需要从闪存中加载。
此致、
亚历克斯·陈