This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:尝试高速投影时、图像无法正确投影

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1255777/dlplcr4500evm-image-does-not-project-correctly-when-trying-to-project-at-high-speed

器件型号:DLPLCR4500EVM
主题中讨论的其他器件:DLP4500

您好

我们 试图使用 DLP4500用231微秒内0~287 μ s 内写入288幅图像、结果是这个慢速模式视频。

e2e.ti.com/.../VID20230803150731.mp4

因为您可以看到、在投影时、它恰好是一个滞后。   

有什么方法可以消除这个滞后吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎回到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。  

    您将所有这些图像存储在何处? 包含在固件中?

    您是否使用图形序列来显示所有这些图像您是否尝试过更改图形曝光和周期时序?

    您能否单击"保存解决方案"并发送生成的.ini 文件? 这将帮助我查看您的所有 DLP LightCrafter 4500 GUI 设置。

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chan:
    再次感谢您的帮助。
    如您所说、我们将使用固件保存这些图片。
    我们正在使用图形序列变量曝光进行投影、当我们尝试以不同的索引在每个图形中投影3张不同的图片、且时间不到3000ms 或更快时、这恰好是一个滞后现象。
    最后、我们生成的 ini 文件如下所示。
    再次感谢、

    APPCONFIG.VERSION.SUBMINOR 0x0 ;
    APPCONFIG.VERSION.MINOR 0x0 ;
    APPCONFIG.VERSION.MAJOR 0x3 ;
    DEFAULT.FIRMWARE_TAG 0x0 ;
    DEFAULT.AUTOSTART 0x0 ;
    DEFAULT.DISPMODE 0x1 ;
    DEFAULT.SHORT_FLIP 0x0 ;
    DEFAULT.LONG_FLIP 0x0 ;
    DEFAULT.TRIG_OUT_1.POL 0x0 ;
    DEFAULT.TRIG_OUT_1.RDELAY 0xbb ;
    DEFAULT.TRIG_OUT_1.FDELAY 0xbb ;
    DEFAULT.TRIG_OUT_2.POL 0x0 ;
    DEFAULT.TRIG_OUT_2.WIDTH 0xbb ;
    DEFAULT.TRIG_IN_1.DELAY 0x1 ;
    DEFAULT.TRIG_IN_2.POL 0x0 ;
    DEFAULT.RED_STROBE.RDELAY 0x0 ;
    DEFAULT.RED_STROBE.FDELAY 0x0 ;
    DEFAULT.GRN_STROBE.RDELAY 0x0 ;
    DEFAULT.GRN_STROBE.FDELAY 0x0 ;
    DEFAULT.BLU_STROBE.RDELAY 0x0 ;
    DEFAULT.BLU_STROBE.FDELAY 0x0 ;
    DEFAULT.INVERTDATA 0x0 ;
    DEFAULT.TESTPATTERN 0x1 ;
    DEFAULT.LEDCURRENT_RED 0x97 ;
    DEFAULT.LEDCURRENT_GRN 0x78 ;
    DEFAULT.LEDCURRENT_BLU 0x7d ;
    DEFAULT.PATTERNCONFIG.PAT_EXPOSURE 0xe7 ;
    DEFAULT.PATTERNCONFIG.PAT_PERIOD 0xe7 ;
    DEFAULT.PATTERNCONFIG.PAT_MODE 0x3 ;
    DEFAULT.PATTERNCONFIG.TRIG_MODE 0x3 ;
    DEFAULT.PATTERNCONFIG.PAT_REPEAT 0x1 ;
    DEFAULT.PATTERNCONFIG.NUM_SPLASH 0xb ;
    DEFAULT.SPLASHLUT 0x0 0x1 0x2 0x3 0x4 0x5 0x6 0x7 0x8 0x9 0xa 0xb ;
    DEFAULT.PATTERNCONFIG.NUM_LUT_ENTRIES 0x11f ;
    DEFAULT.PATTERNCONFIG.NUM_PATTERNS 0x11f ;
    DEFAULT.SEQPATLUT 0x6715c 0xe7 0xe7 0x27158 0xe7 0xe7 0x27154 0xe7 0xe7 0x27150 0xe7 0xe7 0x2714c 0xe7 0xe7 0x27148 0xe7 0xe7 0x27144 0xe7 0xe7 0x27140 0xe7 0xe7 0x2711c 0xe7 0xe7 0x27118 0xe7 0xe7 0x27114 0xe7 0xe7 0x27110 0xe7 0xe7 0x2710c 0xe7 0xe7 0x27108 0xe7 0xe7 0x27104 0xe7 0xe7 0x27100 0xe7 0xe7 0x2713c 0xe7 0xe7 0x27138 0xe7 0xe7 0x27134 0xe7 0xe7 0x27130 0xe7 0xe7 0x2712c 0xe7 0xe7 0x27128 0xe7 0xe7 0x27124 0xe7 0xe7 0x27120 0xe7 0xe7 0x6715c 0xe7 0xe7 0x27158 0xe7 0xe7 0x27154 0xe7 0xe7 0x27150 0xe7 0xe7 0x2714c 0xe7 0xe7 0x27148 0xe7 0xe7 0x27144 0xe7 0xe7 0x27140 0xe7 0xe7 0x2711c 0xe7 0xe7 0x27118 0xe7 0xe7 0x27114 0xe7 0xe7 0x27110 0xe7 0xe7 0x2710c 0xe7 0xe7 0x27108 0xe7 0xe7 0x27104 0xe7 0xe7 0x27100 0xe7 0xe7 0x2713c 0xe7 0xe7 0x27138 0xe7 0xe7 0x27134 0xe7 0xe7 0x27130 0xe7 0xe7 0x2712c 0xe7 0xe7 0x27128 0xe7 0xe7 0x27124 0xe7 0xe7 0x27120 0xe7 0xe7 0x6715c 0xe7 0xe7 0x27158 0xe7 0xe7 0x27154 0xe7 0xe7 0x27150 0xe7 0xe7 0x2714c 0xe7 0xe7 0x27148 0xe7 0xe7 0x27144 0xe7 0xe7 0x27140 0xe7 0xe7 0x2711c 0xe7 0xe7 0x27118 0xe7 0xe7 0x27114 0xe7 0xe7 0x27110 0xe7 0xe7 0x2710c 0xe7 0xe7 0x27108 0xe7 0xe7 0x27104 0xe7 0xe7 0x27100 0xe7 0xe7 0x2713c 0xe7 0xe7 0x27138 0xe7 0xe7 0x27134 0xe7 0xe7 0x27130 0xe7 0xe7 0x2712c 0xe7 0xe7 0x27128 0xe7 0xe7 0x27124 0xe7 0xe7 0x27120 0xe7 0xe7 0x6715c 0xe7 0xe7 0x27158 0xe7 0xe7 0x27154 0xe7 0xe7 0x27150 0xe7 0xe7 0x2714c 0xe7 0xe7 0x27148 0xe7 0xe7 0x27144 0xe7 0xe7 0x27140 0xe7 0xe7 0x2711c 0xe7 0xe7 0x27118 0xe7 0xe7 0x27114 0xe7 0xe7 0x27110 0xe7 0xe7 0x2710c 0xe7 0xe7 0x27108 0xe7 0xe7 0x27104 0xe7 0xe7 0x27100 0xe7 0xe7 0x2713c 0xe7 0xe7 0x27138 0xe7 0xe7 0x27134 0xe7 0xe7 0x27130 0xe7 0xe7 0x2712c 0xe7 0xe7 0x27128 0xe7 0xe7 0x27124 0xe7 0xe7 0x27120 0xe7 0xe7 0x6715c 0xe7 0xe7 0x27158 0xe7 0xe7 0x27154 0xe7 0xe7 0x27150 0xe7 0xe7 0x2714c 0xe7 0xe7 0x27148 0xe7 0xe7 0x27144 0xe7 0xe7 0x27140 0xe7 0xe7 0x2711c 0xe7 0xe7 0x27118 0xe7 0xe7 0x27114 0xe7 0xe7 0x27110 0xe7 0xe7 0x2710c 0xe7 0xe7 0x27108 0xe7 0xe7 0x27104 0xe7 0xe7 0x27100 0xe7 0xe7 0x2713c 0xe7 0xe7 0x27138 0xe7 0xe7 0x27134 0xe7 0xe7 0x27130 0xe7 0xe7 0x2712c 0xe7 0xe7 0x27128 0xe7 0xe7 0x27124 0xe7 0xe7 0x27120 0xe7 0xe7 0x6715c 0xe7 0xe7 0x27158 0xe7 0xe7 0x27154 0xe7 0xe7 0x27150 0xe7 0xe7 0x2714c 0xe7 0xe7 0x27148 0xe7 0xe7 0x27144 0xe7 0xe7 0x27140 0xe7 0xe7 0x2711c 0xe7 0xe7 0x27118 0xe7 0xe7 0x27114 0xe7 0xe7 0x27110 0xe7 0xe7 0x2710c 0xe7 0xe7 0x27108 0xe7 0xe7 0x27104 0xe7 0xe7 0x27100 0xe7 0xe7 0x2713c 0xe7 0xe7 0x27138 0xe7 0xe7 0x27134 0xe7 0xe7 0x27130 0xe7 0xe7 0x2712c 0xe7 0xe7 0x27128 0xe7 0xe7 0x27124 0xe7 0xe7 0x27120 0xe7 0xe7 0x6715c 0xe7 0xe7 0x27158 0xe7 0xe7 0x27154 0xe7 0xe7 0x27150 0xe7 0xe7 0x2714c 0xe7 0xe7 0x27148 0xe7 0xe7 0x27144 0xe7 0xe7 0x27140 0xe7 0xe7 0x2711c 0xe7 0xe7 0x27118 0xe7 0xe7 0x27114 0xe7 0xe7 0x27110 0xe7 0xe7 0x2710c 0xe7 0xe7 0x27108 0xe7 0xe7 0x27104 0xe7 0xe7 0x27100 0xe7 0xe7 0x2713c 0xe7 0xe7 0x27138 0xe7 0xe7 0x27134 0xe7 0xe7 0x27130 0xe7 0xe7 0x2712c 0xe7 0xe7 0x27128 0xe7 0xe7 0x27124 0xe7 0xe7 0x27120 0xe7 0xe7 0x6715c 0xe7 0xe7 0x27158 0xe7 0xe7 0x27154 0xe7 0xe7 0x27150 0xe7 0xe7 0x2714c 0xe7 0xe7 0x27148 0xe7 0xe7 0x27144 0xe7 0xe7 0x27140 0xe7 0xe7 0x2711c 0xe7 0xe7 0x27118 0xe7 0xe7 0x27114 0xe7 0xe7 0x27110 0xe7 0xe7 0x2710c 0xe7 0xe7 0x27108 0xe7 0xe7 0x27104 0xe7 0xe7 0x27100 0xe7 0xe7 0x2713c 0xe7 0xe7 0x27138 0xe7 0xe7 0x27134 0xe7 0xe7 0x27130 0xe7 0xe7 0x2712c 0xe7 0xe7 0x27128 0xe7 0xe7 0x27124 0xe7 0xe7 0x27120 0xe7 0xe7 0x6715c 0xe7 0xe7 0x27158 0xe7 0xe7 0x27154 0xe7 0xe7 0x27150 0xe7 0xe7 0x2714c 0xe7 0xe7 0x27148 0xe7 0xe7 0x27144 0xe7 0xe7 0x27140 0xe7 0xe7 0x2711c 0xe7 0xe7 0x27118 0xe7 0xe7 0x27114 0xe7 0xe7 0x27110 0xe7 0xe7 0x2710c 0xe7 0xe7 0x27108 0xe7 0xe7 0x27104 0xe7 0xe7 0x27100 0xe7 0xe7 0x2713c 0xe7 0xe7 0x27138 0xe7 0xe7 0x27134 0xe7 0xe7 0x27130 0xe7 0xe7 0x2712c 0xe7 0xe7 0x27128 0xe7 0xe7 0x27124 0xe7 0xe7 0x27120 0xe7 0xe7 0x6715c 0xe7 0xe7 0x27158 0xe7 0xe7 0x27154 0xe7 0xe7 0x27150 0xe7 0xe7 0x2714c 0xe7 0xe7 0x27148 0xe7 0xe7 0x27144 0xe7 0xe7 0x27140 0xe7 0xe7 0x2711c 0xe7 0xe7 0x27118 0xe7 0xe7 0x27114 0xe7 0xe7 0x27110 0xe7 0xe7 0x2710c 0xe7 0xe7 0x27108 0xe7 0xe7 0x27104 0xe7 0xe7 0x27100 0xe7 0xe7 0x2713c 0xe7 0xe7 0x27138 0xe7 0xe7 0x27134 0xe7 0xe7 0x27130 0xe7 0xe7 0x2712c 0xe7 0xe7 0x27128 0xe7 0xe7 0x27124 0xe7 0xe7 0x27120 0xe7 0xe7 0x6715c 0xe7 0xe7 0x27158 0xe7 0xe7 0x27154 0xe7 0xe7 0x27150 0xe7 0xe7 0x2714c 0xe7 0xe7 0x27148 0xe7 0xe7 0x27144 0xe7 0xe7 0x27140 0xe7 0xe7 0x2711c 0xe7 0xe7 0x27118 0xe7 0xe7 0x27114 0xe7 0xe7 0x27110 0xe7 0xe7 0x2710c 0xe7 0xe7 0x27108 0xe7 0xe7 0x27104 0xe7 0xe7 0x27100 0xe7 0xe7 0x2713c 0xe7 0xe7 0x27138 0xe7 0xe7 0x27134 0xe7 0xe7 0x27130 0xe7 0xe7 0x2712c 0xe7 0xe7 0x27128 0xe7 0xe7 0x27124 0xe7 0xe7 0x27120 0xe7 0xe7 0x6715c 0xe7 0xe7 0x27158 0xe7 0xe7 0x27154 0xe7 0xe7 0x27150 0xe7 0xe7 0x2714c 0xe7 0xe7 0x27148 0xe7 0xe7 0x27144 0xe7 0xe7 0x27140 0xe7 0xe7 0x2711c 0xe7 0xe7 0x27118 0xe7 0xe7 0x27114 0xe7 0xe7 0x27110 0xe7 0xe7 0x2710c 0xe7 0xe7 0x27108 0xe7 0xe7 0x27104 0xe7 0xe7 0x27100 0xe7 0xe7 0x2713c 0xe7 0xe7 0x27138 0xe7 0xe7 0x27134 0xe7 0xe7 0x27130 0xe7 0xe7 0x2712c 0xe7 0xe7 0x27128 0xe7 0xe7 0x27124 0xe7 0xe7 0x27120 0xe7 0xe7  ;
    DEFAULT.LED_ENABLE_MAN_MODE 0x0 ;
    DEFAULT.MAN_ENABLE_RED_LED 0x0 ;
    DEFAULT.MAN_ENABLE_GRN_LED 0x0 ;
    DEFAULT.MAN_ENABLE_BLU_LED 0x0 ;
    DEFAULT.PORTCONFIG.PORT 0x0 ;
    DEFAULT.PORTCONFIG.BPP 0x1 ;
    DEFAULT.PORTCONFIG.PIX_FMT 0x0 ;
    DEFAULT.PORTCONFIG.PORT_CLK 0x0 ;
    DEFAULT.PORTCONFIG.ABC_MUX 0x4 ;
    DEFAULT.PORTCONFIG.PIX_MODE 0x1 ;
    DEFAULT.PORTCONFIG.SWAP_POL 0x1 ;
    DEFAULT.PORTCONFIG.FLD_SEL 0x0 ;
    PERIPHERALS.I2CADDRESS[0] 0x34 ;
    PERIPHERALS.I2CADDRESS[1] 0x3a ;
    DATAPATH.SPLASHSTARTUPTIMEOUT 0x1388 ;
    DATAPATH.SPLASHATSTARTUPENABLE 0x0 ;
    MACHINE_DATA.COLORPROFILE_0_BRILLIANTCOLORLOOK 0x0 ;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供更多信息并发送 ini 文件。 我会更深入地研究这一点。  

    您还可以发送所用固件的二进制文件吗?

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chan:

    此链接 是固件的二进制文件。

    我们无法自行发送文件、因此我们需要发送链接。

    https://drive.google.com/file/d/1ldPyTi5_NllPO1zGyLSZ9qxYeOLB3S2q/view?usp=sharing

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、我将进一步探讨此问题、并随时向您更新最新信息。

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chan:

    感谢您的答复。

    我们了解。

    我们将 查看有关 DLP4500、固件、ini 文件等的更多信息。

    谢谢。

    Ryo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够在实验室中在我的系统上进行复制、并且也注意到了一些滞后。  

    您能检查一下两件事吗?

    1.您能否转到图像加载时序、然后读取并提供使用 GUI 中以下特性所使用的每个图像索引的图像加载时序。

    2.你能不能试着把这个量增加到8万多种不同的量,看到在某种时候滞后会消失?

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chan:

    很抱歉我的回复延迟了。

    对于第一个问题、我们还没有完成。 我们明天会再试一次。

    对于第二个问题、当我们预测的时间少于约5000us 或更快时、恰好是一个滞后。

    谢谢你等了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个有关图像加载时序平均值的表。

    某些数字不是平均计时、而是 maxium。

    费用[US] 图像加载时间[ms]
    231 227
    235 227
    500 226
    1000 226
    2000年 226
    3000 226
    3500 227 (最大值)
    5000 152
    8000 151 (最大值)
    80000 82 (最大值)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您尝试在图形序列中仅使用两个图像而不是多个图像、是否仍会看到延迟? 例如、仅针对图形的图像索引0和1。

    我提出这个问题是因为、图形序列模式下的帧缓冲器将加载两个24位字段显示缓冲器。 如果您的图形序列使用的图形数量多于此值、则会延长加载时间并可能导致延迟、因为必须从闪存加载新映像、这需要时间。 只需两个映像、可以肯定这些映像会加载到缓冲区中、而不需要从闪存中加载。  

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chan:

    感谢您的答复。

    正如您所说的、仅在两个闪存索引之间使用并不存在肉眼可见的严重滞后。

    我忽视了用户指南、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryo:

    很高兴看到我们缩小了问题的范围。 或者、您可以尝试通过 HDMI 发送图像、因为这不需要从闪存时序限制中进行任何加载、并使用该方法进行实验。 您仍可以使用图形模式并将图形源设置为视频端口。  

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chan:

    感谢您的答复。

    我们将尝试该方法。

    如果有问题、我们将再次使用该论坛。