主题中讨论的其他器件: DLPC350
尊敬的 Texas Instruments:
我们最近在使用 DLP4500时遇到了闪烁、希望您能够帮助解决此问题。 我已在下面附加了一个视频、其中显示了问题。 我们在预期图像(Windows 桌面背景)顶部看到不受控制的闪烁图形的垂直条。
我们的 DLP4500可连接到 LC4500 控制器板(带 DLPC350)、运行时间已超过3年。 我们已尝试对控制器板进行故障排除、但尚未检测到任何问题。 您有什么故障排除建议吗 ?或者您以前是否遇到过 DLP4500/DLPC350的此问题?
我们将使用从 HDMI 视频端口发送的图形序列模式。 我还 复制了 下面的.ini 文件的内容、以供参考。 据我们所知、我们没有改变导致这个问题的任何软件或硬件。
非常感谢您的支持。
此致!
洛奇
闪烁视频:
e2e.ti.com/.../dmd_5F00_flickering1.MOV
.ini 文件内容:
appConfig.version.SUBMINOR 0x0;
AppConfig.version.minor 0x0 ;
appConfig.version.major 0x3;
default.firmware_tag 0x0;
default.autostart 0x0;
DEFAULT.DISPMODE 0x1;
default.short_flip 0x0;
default.long_flip 0x0;
default.trig_out_1.POL 0x0;
default.trig_out_1.rDELAY 0xbb;
default.trig_out_1.FDELAY 0xbb;
default.trig_out_2.POL 0x0;
default.trig_out_2.width 0xbb;
default.trig_in_1.delay 0x1;
default.trig_in_2.POL 0x0;
default.red_strobe.rdeLAY 0xbb;
default.red_strobe.fdeLAY 0xbb;
default.grn_strobe.rdeLAY 0xbb;
default.grn_strobe.fDELAY 0xbb;
default.blu_strobe.rdeLAY 0xbb;
default.blu_strobe.fDELAY 0xbb;
DEFAULT.INVERTDATA 0x0;
DEFAULT.LEDCURRENT_RED 0xff;
DEFAULT.LEDCURRENT_GRN 0xff;
DEFAULT.LEDCURRENT_BLUD 0xff;
DEFAULT.PATTERNCONFIG.PAT_EXPENSE 0x411b;
DEFAULT.PATTERNCONFIG.PAT_PERIOD 0x411b;
DEFAULT.PATTERNCONFIG.PAT_MODE 0x0;
DEFAULT.PATTERNCONFIG TRIG_MODE 0x0;
DEFAULT.PATTERNCONFIG.PAT_REPEAT 0x1;
default.PATTERNCONFIG.NUM_SPLASH 0x0;
DEFAULT.SPLASHLUT 0x0;
default.PATTERNCONFIG.NUM_LUT_ENTRIES 0x0;
DEFAULT.PATTERNCONFIG NUM_PATTERS 0x0;
DEFAULT.SEQPATLUT 0x47801;
DEFAULT.LED_ENABLE_MAN_MODE 0x0;
default.man_enable_RED_LED 0x0;
default.man_enable_GRN_LED 0x0;
default.man_enable_blu_LED 0x0;
DEFAULT.PORTCONFIG.PORT 0x0;
DEFAULT.PORTCONFIG.bpp 0x0;
DEFAULT.PORTCONFIG.PIX_FMT 0x0;
DEFAULT.PORTCONFIG.PORT_CLK 0x0;
DEFAULT.PORTCONFIG.ABC_MUX 0x4;
DEFAULT.PORTCONFIG.PIX_MODE 0x1;
DEFAULT.PORTCONFIG.SWAP_POL 0x1;
DEFAULT.PORTCONFIG.FLD_SEL 0x0;
peripherals.I2CADDRess[0] 0x34 ;
peripherals.I2CADDRESS[1] 0x3a ;
DATAPATH.SPLASHSTARTUPTIMEOUT 0x1388 ;
DATAPATH.SPLASHATSTARTUPENABLE 0x0 ;
MACHINE_DATA.COLORPROFILE_0_BRILLIANTCOLORLOOK 0x0 ;