This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500:图形序列期间的垂直条闪烁

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500, DLPC350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1259889/dlp4500-flickering-of-vertical-bars-during-pattern-sequence

器件型号:DLP4500
主题中讨论的其他器件: DLPC350

尊敬的 Texas Instruments:

我们最近在使用 DLP4500时遇到了闪烁、希望您能够帮助解决此问题。 我已在下面附加了一个视频、其中显示了问题。 我们在预期图像(Windows 桌面背景)顶部看到不受控制的闪烁图形的垂直条。  


我们的 DLP4500可连接到 LC4500 控制器板(带 DLPC350)、运行时间已超过3年。 我们已尝试对控制器板进行故障排除、但尚未检测到任何问题。 您有什么故障排除建议吗 ?或者您以前是否遇到过 DLP4500/DLPC350的此问题?

我们将使用从 HDMI 视频端口发送的图形序列模式。  我还 复制了 下面的.ini 文件的内容、以供参考。 据我们所知、我们没有改变导致这个问题的任何软件或硬件。

非常感谢您的支持。
此致!
洛奇

闪烁视频:

e2e.ti.com/.../dmd_5F00_flickering1.MOV

.ini 文件内容:

appConfig.version.SUBMINOR 0x0;
AppConfig.version.minor 0x0 ;
appConfig.version.major 0x3;
default.firmware_tag 0x0;
default.autostart 0x0;
DEFAULT.DISPMODE 0x1;
default.short_flip 0x0;
default.long_flip 0x0;
default.trig_out_1.POL 0x0;
default.trig_out_1.rDELAY 0xbb;
default.trig_out_1.FDELAY 0xbb;
default.trig_out_2.POL 0x0;
default.trig_out_2.width 0xbb;
default.trig_in_1.delay 0x1;
default.trig_in_2.POL 0x0;
default.red_strobe.rdeLAY 0xbb;
default.red_strobe.fdeLAY 0xbb;
default.grn_strobe.rdeLAY 0xbb;
default.grn_strobe.fDELAY 0xbb;
default.blu_strobe.rdeLAY 0xbb;
default.blu_strobe.fDELAY 0xbb;
DEFAULT.INVERTDATA 0x0;
DEFAULT.LEDCURRENT_RED 0xff;
DEFAULT.LEDCURRENT_GRN 0xff;
DEFAULT.LEDCURRENT_BLUD 0xff;
DEFAULT.PATTERNCONFIG.PAT_EXPENSE 0x411b;
DEFAULT.PATTERNCONFIG.PAT_PERIOD 0x411b;
DEFAULT.PATTERNCONFIG.PAT_MODE 0x0;
DEFAULT.PATTERNCONFIG TRIG_MODE 0x0;
DEFAULT.PATTERNCONFIG.PAT_REPEAT 0x1;
default.PATTERNCONFIG.NUM_SPLASH 0x0;
DEFAULT.SPLASHLUT 0x0;
default.PATTERNCONFIG.NUM_LUT_ENTRIES 0x0;
DEFAULT.PATTERNCONFIG NUM_PATTERS 0x0;
DEFAULT.SEQPATLUT 0x47801;
DEFAULT.LED_ENABLE_MAN_MODE 0x0;
default.man_enable_RED_LED 0x0;
default.man_enable_GRN_LED 0x0;
default.man_enable_blu_LED 0x0;
DEFAULT.PORTCONFIG.PORT 0x0;
DEFAULT.PORTCONFIG.bpp 0x0;
DEFAULT.PORTCONFIG.PIX_FMT 0x0;
DEFAULT.PORTCONFIG.PORT_CLK 0x0;
DEFAULT.PORTCONFIG.ABC_MUX 0x4;
DEFAULT.PORTCONFIG.PIX_MODE 0x1;
DEFAULT.PORTCONFIG.SWAP_POL 0x1;
DEFAULT.PORTCONFIG.FLD_SEL 0x0;
peripherals.I2CADDRess[0] 0x34 ;
peripherals.I2CADDRESS[1] 0x3a ;
DATAPATH.SPLASHSTARTUPTIMEOUT 0x1388 ;
DATAPATH.SPLASHATSTARTUPENABLE 0x0 ;
MACHINE_DATA.COLORPROFILE_0_BRILLIANTCOLORLOOK 0x0 ;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果前一个视频文件不可见:

    e2e.ti.com/.../dmd_5F00_flickering1.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Rocky:

    欢迎来到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。  

    如果您不使用 HDMI 而是使用内部闪存图像显示内容、问题是否仍然存在?

    或者、如果您使用视频模式但仅使用内部测试模式、问题是否仍然出现?

    您还能读出视频信号信息并提供图片吗?

    感谢您提供您的 ini 文件、我将尝试它、看看我是否能重现此问题。  

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的答复。

    是的、我尝试了闪存和视频模式内部测试、但存在完全相同的闪烁。

    以下是我单击"获取视频信息"后的视频设置:

    此致!

    洛奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky:

    感谢您提供的信息。 请给我们一些时间来研究这个问题、我会随时向您通报最新情况。

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky:

    当我尝试您的 ini 文件并尝试验证序列时、我得到了以下问题、您是否也看到了这一点?

    如果您尝试"应用默认解决方案"按钮、是否可以解决该问题?

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴收到您的来信、Alex。

    我也看到"黑色矢量缺失",但我也看到了它一段时间, DMD 停止工作。

    如果我在启动程序后立即应用 Default Solution (默认解决方案)、仍然有闪烁、主板发出低频蜂鸣声。

    如果我在加载.ini 文件后应用默认解决方案、则 GUI 会崩溃。

    此致!

    洛奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky:

    感谢您提供反馈、我们将继续关注此问题。  

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky:

    您是否尝试过对固件进行重新编程? 最新版本应为4.4版。  

    https://www.ti.com/tool/DLPR350

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我上传了固件4.4、下载了最新的 GUI、并重试了本主题中您建议的上述所有步骤、但 我仍然看到这种 闪烁。 这是否表明它实际上是硬件问题?  我很想听到你的想法。

    很遗憾、当我尝试将固件还原为 LC4500板附带的版本时、GUI 在上传2%时崩溃。 我认为 这会损坏引导加载程序、因此计算机无法与板通信。 我可以通过 JTAG 上传来解决这个问题、但在此期间我无法进行任何尝试。

    谢谢你。

    洛奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky:

    我与团队讨论了很多、提出的一个问题是是否可以检查 DMD 和柔性电缆的连接性。 电路板和柔性电缆或柔性电缆与 DMD 电路板之间可能存在硬件问题。

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex!

    我会在可以的时候尝试它。

    此致、

    洛奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky:

    谢谢、请随时向我们通报最新情况。

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已决定仅更换所有 组件。 我会将此标记为已解决。