This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP550JE:1076-6439B 和 DLP550JE 的差异

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP650NE, DLP550JE, DLP650LE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1264907/dlp550je-difference-of-1076-6439b-and-dlp550je

器件型号:DLP550JE
主题中讨论的其他器件: DLP650LE、DLP650NE

尊敬的专家:

假定以下 EOL 型号(原始)和相应产品(更换)引脚兼容且具有相同的电气特性是否正确?
如果有任何不同之处、敬请告知。

否。 原始 替代产品
1 1076-6439B DLP550JE
2 1280-6438B DLP650LE
3 1280-6439B DLP650LE
4 1910-6239E DLP650NE
5 1910-623AE DLP650NE

此致、
还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O. H:

    我们将对此进行研究、并很快通知您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,O.H.

    这是正确的、"替代产品"是具有引脚兼容性和电气特性的直接替代产品。

    此外、所有列出的"原始"至"替换"零部件在关联上都是正确的。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,made4engineering,Aaron,

    感谢您的支持。 我明白了!

    此致、
    还可以