请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP550JE 主题中讨论的其他器件: DLP650LE、DLP650NE
尊敬的专家:
假定以下 EOL 型号(原始)和相应产品(更换)引脚兼容且具有相同的电气特性是否正确?
如果有任何不同之处、敬请告知。
否。 | 原始 | 替代产品 |
1 | 1076-6439B | DLP550JE |
2 | 1280-6438B | DLP650LE |
3 | 1280-6439B | DLP650LE |
4 | 1910-6239E | DLP650NE |
5 | 1910-623AE | DLP650NE |
此致、
还可以