This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前使用的是 DLPC3433、DLPA2005、DLP3010
使亮度达到 0.01fL 至50fL 的极低限值。 我们使用投影仪系统通过波导进行投影。 波导本身存在一些光线不足的情况、但我们似乎无法使亮度对我们的应用足够低。
DLPA2005的最低设置为100mA、而 DLPA2000为14mA。
使用 DLPA2000、我们仍然无法获得足够低的亮度。 我们仍然需要大约600mA 来达到应用的最高亮度。
有没有方法可以使用 DLPA2000进一步降低亮度?
您好、Nathan、
是否考虑过 DLPC3433固件的"AR 版本"? 请转到固件选择器工具、然后
请在控制器下选择"DLPC343 AR/DLPC3438_AR"。
请参阅发行说明。 Look 1和 Look 2具有50%和25%的黑暗时间。 在相同电流电平下、您可以将亮度降低近50%和25%。使用这些外观、您可以在运行时使用 I2C 命令在两种外观之间切换。
DLPA2000是此芯片组的最佳 PMIC 选项。
[报价 userid="405849" url="~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1258520/dlp3010-led-driver-for-very-low-brightness-application-0-01fl-to-50fl ]]可能要更改每个 LED 的占空比? 目前 G50% R25% B25%首选使用带黑暗时间的外观。
]更改占空比的附加电路是否会导致 dlpa2000无法正常运行? [/报价]占空比和黑暗时间通过固件进行编程。 对硬件没有影响
[/quote][/报价]
- DMD 微镜所需的光量是否存在限制?
- 有不同的 LED 驱动器选项?
DMD 镜是反射表面、 正常运行时没有最低入射光要求。
此致、
维韦克
我们还没有考虑 AR 固件。 我们很快将对此进行研究。
一些后续问题:
"黑暗时间"期间 LED 驱动发生了什么情况? 每个 LED 的占空比是否相同、但在每个 LED 占空比时间内存在某种 PWM? 下面的示意图/草图直观地表达了我对澄清的要求。 有什么方法可以获得这种类型的选项吗?
能否通过 I2C 通过切换红色、绿色和蓝色 LED 进行 PWM?
您好、Nathan、
请给我们一些时间来研究您的问题。
此致、
约翰
您好、Nathan、
感谢您的耐心等待。
LED 驱动器在"黑暗时间"发生了什么情况? 每个 LED 的占空比是否相同、但在每个 LED 占空比时间内存在某种 PWM? 下面的示意图/草图直观地表达了我对澄清的要求。 有什么方法可以获得这种类型的选项吗? [/报价]在黑暗时间、LED 关闭。 例如、在60Hz 帧速率和50%黑暗时间下、完整图像以帧的前半部分(8.3ms)显示、而 LED 在帧的后半部分关闭。
LED 未按图中所示进行调制。 不支持该特性。
DLP 控制器将 RGB (24位)图像转换为 R、B 和 B 的位平面。其中每个位平面具有不同的权重、以生成灰度值。
在颜色刷新期间(例如红色)、可能会显示一个或多位平面。 LED 会在颜色刷新期间保持亮起。 通过 DMD 镜像的持续时间累积实现 PWM。
我们可以通过 I2C 使用切换红色、绿色和蓝色 LED 的 PWM 吗不支持该特性。
此致、
维韦克
[/quote]
谢谢您、这对您有所帮助。