This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010:适用于极低亮度应用的 LED 驱动器0.01fL 至50fL

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3438, DLP3010, DLPC3433, DLPA2005, DLPA2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1258520/dlp3010-led-driver-for-very-low-brightness-application-0-01fl-to-50fl

器件型号:DLP3010
主题中讨论的其他器件: DLPC3433DLPA2005DLPA2000、DLPC3438

目前使用的是 DLPC3433、DLPA2005、DLP3010

使亮度达到 0.01fL 至50fL 的极低限值。  我们使用投影仪系统通过波导进行投影。 波导本身存在一些光线不足的情况、但我们似乎无法使亮度对我们的应用足够低。

DLPA2005的最低设置为100mA、而 DLPA2000为14mA。

使用 DLPA2000、我们仍然无法获得足够低的亮度。  我们仍然需要大约600mA 来达到应用的最高亮度。  

有没有方法可以使用 DLPA2000进一步降低亮度?   

  • 或许可以更改每个 LED 的占空比? 目前 G50% R25% B25%
    • 通过 I2C DLPC 调节 LED 电流
  • 用于更改占空比的附加电路是否会导致 dlpa2000无法正常运行?  
  • DMD 微镜所需的光量是否存在限制?
  • 有不同的 LED 驱动器选项?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    是否考虑过 DLPC3433固件的"AR 版本"? 请转到固件选择器工具、然后  

    固件选择器(TI.com)

    请在控制器下选择"DLPC343 AR/DLPC3438_AR"。

    请参阅发行说明。 Look 1和 Look 2具有50%和25%的黑暗时间。 在相同电流电平下、您可以将亮度降低近50%和25%。使用这些外观、您可以在运行时使用 I2C 命令在两种外观之间切换。

    发布说明(TI.com)

    DLPA2000是此芯片组的最佳 PMIC 选项。   

    [报价 userid="405849" url="~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1258520/dlp3010-led-driver-for-very-low-brightness-application-0-01fl-to-50fl ]]可能要更改每个 LED 的占空比? 目前 G50% R25% B25%
    • 通过 I2C DLPC 调节 LED 电流
    [/报价]

    首选使用带黑暗时间的外观。

    Unknown 说:
    ]更改占空比的附加电路是否会导致 dlpa2000无法正常运行?  [/报价]

    占空比和黑暗时间通过固件进行编程。 对硬件没有影响

    • DMD 微镜所需的光量是否存在限制?
    • 有不同的 LED 驱动器选项?  
    [/报价]

    DMD 镜是反射表面、  正常运行时没有最低入射光要求。

    此致、

    维韦克

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还没有考虑 AR 固件。  我们很快将对此进行研究。

    一些后续问题:

    "黑暗时间"期间 LED 驱动发生了什么情况?  每个 LED 的占空比是否相同、但在每个 LED 占空比时间内存在某种 PWM? 下面的示意图/草图直观地表达了我对澄清的要求。  有什么方法可以获得这种类型的选项吗?  

    能否通过 I2C 通过切换红色、绿色和蓝色 LED 进行 PWM?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    请给我们一些时间来研究您的问题。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    感谢您的耐心等待。

    LED 驱动器在"黑暗时间"发生了什么情况?  每个 LED 的占空比是否相同、但在每个 LED 占空比时间内存在某种 PWM? 下面的示意图/草图直观地表达了我对澄清的要求。  有什么方法可以获得这种类型的选项吗?  [/报价]

    在黑暗时间、LED 关闭。 例如、在60Hz 帧速率和50%黑暗时间下、完整图像以帧的前半部分(8.3ms)显示、而 LED 在帧的后半部分关闭。

    LED 未按图中所示进行调制。 不支持该特性。

    DLP 控制器将 RGB (24位)图像转换为 R、B 和 B 的位平面。其中每个位平面具有不同的权重、以生成灰度值。   

    在颜色刷新期间(例如红色)、可能会显示一个或多位平面。 LED 会在颜色刷新期间保持亮起。 通过 DMD 镜像的持续时间累积实现 PWM。

    我们可以通过 I2C 使用切换红色、绿色和蓝色 LED 的 PWM 吗

    不支持该特性。

    此致、

    维韦克

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、这对您有所帮助。