主题中讨论的其他器件: DLP3010EVM-LC
您好!
我们正在尝试使用 DLPC3478在特定时间内投影图案(纯色)。 最小曝光时间10ms 最大曝光100ms。 此外、我们希望在不加载内部模式的情况下设置触发器输出、因为我们对其他内容使用内部模式。 此外、我们希望在发送命令后仅投影一次图形。 因为如果与 dlpc 的连接丢失、 应该停止图形投影。 我们能做些什么?
此致、
巴兰姆
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在尝试使用 DLPC3478在特定时间内投影图案(纯色)。 最小曝光时间10ms 最大曝光100ms。 此外、我们希望在不加载内部模式的情况下设置触发器输出、因为我们对其他内容使用内部模式。 此外、我们希望在发送命令后仅投影一次图形。 因为如果与 dlpc 的连接丢失、 应该停止图形投影。 我们能做些什么?
此致、
巴兰姆
尊敬的 Bayram:
欢迎回到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。
如需更多信息、请参阅 DLPC3478程序员指南。 https://www.ti.com/lit/pdf/dlpu075
您应该找到可帮助您实现您列出的各种目标的相关命令。 例如、 第3.4节中的光控制命令有助于设置图形本身以及触发器控制、还有其他命令、如"写入工作模式选择05h"、可帮助设置纯色图形。
您是否在使用 DLP3010EVM-LC? 如果是、您应该能够在 GUI 中配置和测试命令设置、如下所示。
此致、
亚历克斯·陈
您好 Alex:
我们当前正在使用自定义卡、但我们可以使用 EVM GUI 发送命令。 我们通过 C++中的 DLP API 对其进行控制、以 投射一个模式。
根据 DLPC3478程序员指南、我们需要硬件触发器、因此可以使用三种不同的模式:内部图形、外部图形和启动界面图形。
我们现在不想使用内部模式、因为闪存中加载了其他模式。 因此、我们剩下两个选项:外部图形和启动界面图形。我们不使用外部图形、因为必要的连接不可用。 因此、我们目前仅使用启动界面图形。 当我们将工作模式设置为启动界面图形并发送"写入启动界面执行(35h)"命令时、我们会反射启动界面图形。
我们的目标是让该模式在反映一次后停止。 目前、我们会发送一个单独的命令来停止它。 是否有办法在不发送附加命令的情况下反射一次图形?
此致、
巴兰姆