This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:DLPC3478如何在不使用内部图形触发器的情况下启动界面图形

Guru**** 1551670 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3478, DLP3010EVM-LC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1267254/dlpc3478-dlpc3478-how-to-splash-pattern-without-internal-pattern-with-trigger

器件型号:DLPC3478
主题中讨论的其他器件: DLP3010EVM-LC

您好!

我们正在尝试使用 DLPC3478在特定时间内投影图案(纯色)。 最小曝光时间10ms 最大曝光100ms。 此外、我们希望在不加载内部模式的情况下设置触发器输出、因为我们对其他内容使用内部模式。 此外、我们希望在发送命令后仅投影一次图形。 因为如果与 dlpc 的连接丢失、 应该停止图形投影。 我们能做些什么?

此致、

巴兰姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bayram:

    欢迎回到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。

    如需更多信息、请参阅 DLPC3478程序员指南。  https://www.ti.com/lit/pdf/dlpu075

    您应该找到可帮助您实现您列出的各种目标的相关命令。 例如、 第3.4节中的光控制命令有助于设置图形本身以及触发器控制、还有其他命令、如"写入工作模式选择05h"、可帮助设置纯色图形。  

    您是否在使用 DLP3010EVM-LC? 如果是、您应该能够在 GUI 中配置和测试命令设置、如下所示。

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    我们当前正在使用自定义卡、但我们可以使用 EVM GUI 发送命令。 我们通过 C++中的 DLP API 对其进行控制、以 投射一个模式。

    根据 DLPC3478程序员指南、我们需要硬件触发器、因此可以使用三种不同的模式:内部图形、外部图形和启动界面图形

    我们现在不想使用内部模式、因为闪存中加载了其他模式。 因此、我们剩下两个选项:外部图形和启动界面图形。我们不使用外部图形、因为必要的连接不可用。 因此、我们目前仅使用启动界面图形。 当我们将工作模式设置为启动界面图形并发送"写入启动界面执行(35h)"命令时、我们会反射启动界面图形。

    我们的目标是让该模式在反映一次后停止。 目前、我们会发送一个单独的命令来停止它。 是否有办法在不发送附加命令的情况下反射一次图形?

    此致、

    巴兰姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bayram:

    没有只发送一次启动界面的命令。  

    以下是用于启动界面图形的设置和功能。

    此致、

    亚历克斯·陈