This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP651NE:DMD

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5534-Q1, DLP651NE, DLP3030-Q1, DLP9000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1269473/dlp651ne-dmd

器件型号:DLP651NE
主题中讨论的其他器件: DLP3030-Q1、DLP5534-Q1 DLP9000

你好

感谢大家对此作出的回应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是 填充系数的计算方法:导通状态并调节间隙和尺寸以获得相同的间距 、但将微镜置于+12度、将入射光束置于24度、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Babak、

    感谢您在 E2E 上取得联系、我们正与团队合作来解答您的问题。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伙计们、你们有更新吗? 感谢您提供的任何意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron ... 好的后续行动。 我的问题的任何最新解答。 感谢您的意见。 我在等待以上问题的答案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Babak、

    与团队成员讨论后、发现了以下内容:

    • 问: 数据表中未报告的 DLP651NE 的填充系数是多少
      • a.我注意到、这不在 DLP651NE 数据表中-需要更新。 快速查看应用手册 DMD 可见光波长的光学效率 图便可看到类似的 DMD、例如 DLP3030-Q1或 DLP5534-Q1、 它们的间距为7.6um、倾斜度为12度、照明 f 数为2.4、填充系数为94%。
    • 问:有人能解释一下、考虑到100%反射铅填充系数高于89%、如何使用镜子进行状态光线跟踪?
      • a:镜片间隙为0.50um。 报告的填充系数是光学照明条件的函数。 由于这是一个12度部分、因此根据2倍倾斜照明角度= 24度和相应的 F/2.4光锥来估算填充系数。 Zemax 中的方法是正确的、填充因子是导通状态填充因子、而不是在镜片平面时使用。 感谢您发现不一致、我们将 注意修改 DLP9000数据表上的值
    • 问: DLP651NE 中使用的玻璃厚度是多少?
      • A.玻璃厚度为1.1mm。 附件是此软件包的机械 ICD 文件。 也可以在产品页面的"CAD/CAE  符号"选项卡下的"DLP651NE 设计和开发"部分中找到此内容。
    • 问:玻璃背面到镜片阵列顶部的距离是多少?
      • 距离为0.505mm。 请参阅随附的 ICD 机械文件。
    • 问:有人能解释一下导通状态怎么可能...?
      • 答:我认为这是重复第二项质询。 如果情况并非如此、请告知。

    我希望这对您有所帮助!

    此致!

    亚伦

    e2e.ti.com/.../ICD_5F00_s450_2D00_FYP_2D00_Package.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron
    感谢您的答复。 您已经回答了我的所有问题。 不同之处在于、考虑到7.6um 间距、100%镜片反射率和导通状态、平坦状态下的尺寸0.5um 间隙与94%的填充系数之间存在差异。 通过这种排列、我将获得%93.377 ~%93.4、而不是94%的精度。 我很高兴是这样一个贴片人,因为间隙大小对我们来说是有效的衍射建模损失。 我们知道镜片倾斜的容差为+/-1度。 但这不会影响填充系数或间隙的容差。

    -您可以与您的学院讨论94%的精度容差或,确认0.5um 的差距。 请不要关闭箱子、因为我将使用7000X 显微镜直接测量间隙以进行验证。 我相信你的意见0.5um 或你发现/重新确认的确切大小的差距. 我将在下周四之前验证这一点。

    此外,我们还想知道镜子中间的枢轴孔的大小是多少。 我们需要对其进行建模、以查看我们损失了多少光。  
    -中间的枢轴孔是否都是散射光/失去光? 也感谢您回答最后一个问题。

    谢谢你。

    巴巴克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Babak、

    我们在建模中使用26度、这就是为什么我们显示94%的填充系数的原因。 填充系数的计算很少会与系统的实际性能完全匹配、每个器件都有许多无法在生产中控制的变量。 这已经可以在+/- 1度倾斜角中看到。

    如果您愿意、可以直观地测量间隙。  

    我必须与团队一起确认枢轴孔的尺寸。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、Aaron、
    我了解。
    感谢您询问有关枢轴孔的问题
    您还能在我使用 zemax Lumerical 软件对衍射图进行建模时了解微镜厚度吗? 如果您能够猜到微镜侧(顶部已知)的反射率、我也会很感激。  
    然后我们可以关闭此案例。
    谢谢
    巴巴克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Babak、

    您能建议建模工作的程度吗?

    微镜侧的反射率 与顶部相同、我将与团队跟进其他情况。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分
    我将使用连接到 zemax 的 Lumerical 进行完整的衍射模型。 我们将从 DMD 中损失大量电量、我们必须找出原因。 对我们来说、这不是效率问题。 这是一个小隔室中的热管理问题、会导致机械容差摆动和目标光损失。
    了解厚度会有所帮助。 枢轴孔可以帮助或调整为从表面反射的百分比。 我们非常接近将这些真实的尺寸插入到我的模型中、然后从那里开始。 根据我的光学显微镜和 SEM 的照片 DMD 在网络谷歌上浮动、我猜厚度是间隙的一半。 但我更喜欢使用正确的数字、而不是猜测和估计数字。 非常感谢您的支持。 我很感激。  
    巴巴克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Babak、

    我们的团队希望将此次讨论从这里的公共论坛中抽出来、并与您举行一次快速会议。  我们的成员对这一建模策略有经验,我们希望了解更多的帮助方法。

    感谢您的提问!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您有我的手机和电子邮件... 请给我打电话或发电子邮件给我、我们来讨论一下、然后继续前进。 谢谢、Babak