This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP471TP:DLP471TP 的断电时序

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005, TPS65145, DLP471TP, DLPDLCR471TPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1272714/dlp471tp-the-power-down-timing-for-dlp471tp

器件型号:DLP471TP
主题中讨论的其他器件:TPS65145DLPDLCR471TPEVM、DLPA3005

大家好、

我的客户正在开发使用 DLP471TP 并使用 TPS65145提供 Vbias、Voffset 和 Vreset 的直接激光平台、就像我们的参考设计一样。 我想提醒一下、我们对这三个电压的断电时序有严格的要求。 它们是否需要同时为0? 由于我没有直接激光的 EVM 板、因此无法测量旁边的断电时序。 但在我客户的电路板上、  三个电压之间有一些延迟、订单是 Vrst->Vbias ->Voffset。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sophie:

    我向团队进行了核实、断电时序看起来不错、DMD 电压不能完全同步、并且在断电的同时全部达到0是可以的。  

    您指的是什么参考设计?

    我注意到在 DLPDLCR471TPEVM 格式器板原理图中、我们使用 DLPA3005而不是 TPS65145来控制 DMD 电压。

    谢谢。

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您提供的信息。 该参考设计是直接激光解决方案的 NDA 资源。 我们的 EVM 公开用于 LED 解决方案、我的客户正在开发直接激光平台、所以有一些不同。

    谢谢。

    苏菲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sophie:

    感谢您提供的信息。 我将关闭机票。 如有任何其他问题、请随时联系。

    此致、

    亚历克斯·陈