请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP471TP 主题中讨论的其他器件:TPS65145、 DLPDLCR471TPEVM、DLPA3005
大家好、
我的客户正在开发使用 DLP471TP 并使用 TPS65145提供 Vbias、Voffset 和 Vreset 的直接激光平台、就像我们的参考设计一样。 我想提醒一下、我们对这三个电压的断电时序有严格的要求。 它们是否需要同时为0? 由于我没有直接激光的 EVM 板、因此无法测量旁边的断电时序。 但在我客户的电路板上、 三个电压之间有一些延迟、订单是 Vrst->Vbias ->Voffset。