主题中讨论的其他器件:DLPC6540、 DLPC4422
大家好、E2E 团队:
我们需要以1920x1080@240Hz 的频率运行 DLP471TPEVM、DLPC6540/DLP417TP 应支持该模式。
EVM 本身运行良好、包括 GUI v.3.2.0.6。
我们从 NVIDIA Quadro RTX4000馈送 HDMI2.0信号、看到2160p@60 以及1920x1080@60。
当馈入自定义 240Hz 模式时、EDID 不包含1920x1080@240Hz 模式、如
PixelClock=HActive 599.574 MHz 1920、HSyncStart 2112、HSyncEnd、2204 HTotal、2292、VActive 1080、VSyncStart 1085、VSyncEnd 1086 VTotal 1090
格式器板上的 D1会亮起(V-by-one lock = true)、但未显示任何图像。
我假设我们需要一个 DLPC6540接受的模式、还可能需要一个包含该模式的 EDID。 我们应该如何进行?
谢谢!
马特