This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP471TP:EVM:如何实现240Hz 刷新率?

Guru**** 2583805 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC6540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1267848/dlp471tp-evm-how-to-achieve-240-hz-refresh-rate

器件型号:DLP471TP
主题中讨论的其他器件:DLPC6540DLPC4422

大家好、E2E 团队:

我们需要以1920x1080@240Hz 的频率运行 DLP471TPEVM、DLPC6540/DLP417TP 应支持该模式。

EVM 本身运行良好、包括 GUI v.3.2.0.6。

我们从 NVIDIA Quadro RTX4000馈送 HDMI2.0信号、看到2160p@60 以及1920x1080@60。

 当馈入自定义 240Hz 模式时、EDID 不包含1920x1080@240Hz 模式、如

 PixelClock=HActive 599.574 MHz 1920、HSyncStart 2112、HSyncEnd、2204 HTotal、2292、VActive 1080、VSyncStart 1085、VSyncEnd 1086 VTotal 1090

格式器板上的 D1会亮起(V-by-one lock = true)、但未显示任何图像。

我假设我们需要一个 DLPC6540接受的模式、还可能需要一个包含该模式的 EDID。 我们应该如何进行?

谢谢!

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    欢迎回到 E2E 论坛。 感谢您继续使用我们的服务!

    我们正在调查您的问题、并会在接下来的几天内与您联系。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthias:

    请使用 TI.com 上提供的最新固件版本 v4.5.0。

    默认情况下、您应该能够显示1080 240Hz 源、而不会出现任何问题。  

    您能告诉我们您是如何验证240Hz 没有 EDID 的吗? 前端电路板中的 ITE 卡应支持此功能。  

    我们将尝试分享一个工作240Hz 源时序、供您在几天内参考。

    此致、
    阿克希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:

    感谢您的回复、我们通过 GPU 驱动程序(NVIDIA Linux)验证了 EDID、但会再次检查。 今天、我们成功地 使用583.2 MHz 像素时钟(Linux 模式583.2 1920 1928 1960 2000 1080 1201 1209 1215)创建了一个定制的1080p240 计时、而到目前为止、这一计时方法仍然有效、但是我们更愿意使用"官方"TI 计时。

    还有一个问题(请告知我是否应单独发布):我们有自己的基于 FPGA 的定制前端、它具有8通道 VX1输出、可与 DLPC4422 EVM 配合使用。 在下一步中、我们还需要将此分流器连接到 DLP471TPEVM。 我们是否可以使用相同的 Vx1 参数、尤其是每种颜色10位?

    谢谢!

    马蒂亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthias:

    我们将分享240Hz 源时序、并在几天后探讨您的问题。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthias:

    很高兴知道您能够获得一个工作240Hz 源时序。 仅供参考、我们不需要维护任何自定义的官方时间安排。 所有 VESA 时序都应该能够与 EVM 正常配合使用。 因此、您可以继续使用相同的计时、它不会产生任何问题。

    对于 DLPC6540、我们有一个配置 Vx1参数的命令。 您可以使用此命令使用相同的 Vx1参数进行相应的配置、即使是每种颜色10位(30bpp RGB)。

     

    此致、

    阿克希尔