This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2010LC:瞬态电流限制

Guru**** 671890 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3470, DLPA2005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1286658/dlp2010lc-transient-current-limit

器件型号:DLP2010LC
主题中讨论的其他器件:DLPC3470DLPA2005

您好、专家!

   我正在项目中使用我们的定制主板(DLPC FW:FTSEL_DLPC3470_DLPA2005_PM1_i2c0x36_v8p0p1)配置 DLPC3470、DLPA2005和 DMD2010。

 

  我们遇到了下面链接中所示的相同 LED 电流过冲问题:

   https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1190889/dlp3010evm-lc-regarding-the-change-of-the-dlp-s-transient-current-limit?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=transient%2520current%2520limit#

  

  电流过冲的屏幕截图如下所示:

   

  我们要在 DLPA2005数据表第7.3.7节"瞬态电流限制"中作出决定时限制瞬态电流。

   

  语义如下所示:

您能否建议一种减小浪涌电流的方法?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin:

    欢迎来到 E2E 论坛。

    为了支持您的查询、我们需要了解以下几个方面:

    1. 您正在使用什么固件映像? 这是从固件选择器工具获得的吗?
    2. 您计划将什么最大电流用于您的应用?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

         感谢您的答复。

    1. 您正在使用什么固件映像? 这是从固件选择器工具获得的吗?

         我们使用的固件映像为 FTSEL_DLPC3470_DLPA2005_PM1_i2c0x36_v8p0p1.img、该映像来自固件选择工具。

        2.您计划用于您的应用的最大电流是多少?

          我们计划使用的最大电流为1.5A。

    此致、

    加文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin:

    您想解决什么问题? 您是否因此而遇到某种图像质量问题? LED 开启时预计会产生一定的浪涌电流。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximus:

      当电源电池的能量较低时、这种浪涌电流会导致高压降、 即使我们有一些保护电路来减少影响、也会导致器件故障

       我们希望在 DLPA2005数据表第7.3.7节"瞬态电流限制"中指出的情况下限制瞬态电流、但没有接口可以使用 DLPC I2C 命令执行该操作。 是否有其他固件或方法可以实现此目标? 如下所示的链接、似乎有另一个固件支持此功能。

       https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/979002/dlp3010evm-lc-about-current-limit-control/3638840?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=transient%252525252525252520current%252525252525252520limit#3638840

     

    此致、

    加文

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gavin、您好!  

    我已向您发送朋友请求、请接受。

    谢谢。

    马克西姆