主题中讨论的其他器件:DLPC3470、 DLPA2005
您好、专家!
我正在项目中使用我们的定制主板(DLPC FW:FTSEL_DLPC3470_DLPA2005_PM1_i2c0x36_v8p0p1)配置 DLPC3470、DLPA2005和 DMD2010。
我们遇到了下面链接中所示的相同 LED 电流过冲问题:
电流过冲的屏幕截图如下所示:

我们要在 DLPA2005数据表第7.3.7节"瞬态电流限制"中作出决定时限制瞬态电流。
语义如下所示:

您能否建议一种减小浪涌电流的方法?