您好!
我已经按照下一页所述的步骤将 Raspberry Pi 4B 连接到 DLPDLCR2000EVM。
https://www.mickmake.com/post/build-a-pi-zero-w-pocket-projector-project/
一些我无法理解的连接:PROJ_ON_EXT、HOST_PRESENTZ 和 GPIO_INIT_DONE。
您能帮助我如何将 Raspberry Pi 4B 连接到 EVM 吗?
当前获得以下输出
i2cdetect -y 22
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: ------- ----
10:------- ------- --1b ------
20:------- ------- ------- --
30:------- ------- ------- --
40:-------------- ------- ------- --
50:------- ---57个------ ----
60:------- ------- ------- --
70:------- ----
此外,如果我尝试,没有任何变化的显示器。 我一直得到投影仪上电时显示的默认显示屏。
pi@raspberrypi:~$ i2cset -y 22 0x1b 0x0B 0x00 0x00 0x00 0x00 I
pi@raspberrypi:~$ i2cset -y 22 0x1b 0x0c 0x00 0x00 0x00 0x1b i
我已经将5V 从 Raspberry Pi 连接到投影仪。