This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:带有 Raspberry Pi 4B 的 DLPDLCR2000EVM 不显示 Pi 屏幕

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1287976/dlpdlcr2000evm-dlpdlcr2000evm-with-raspberry-pi-4b-not-displaying-pi-screen

器件型号:DLPDLCR2000EVM

您好!

我已经按照下一页所述的步骤将 Raspberry Pi 4B 连接到 DLPDLCR2000EVM。

https://www.mickmake.com/post/build-a-pi-zero-w-pocket-projector-project/

一些我无法理解的连接:PROJ_ON_EXT、HOST_PRESENTZ 和 GPIO_INIT_DONE。

您能帮助我如何将 Raspberry Pi 4B 连接到 EVM 吗?  

当前获得以下输出

i2cdetect -y 22

   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f

00:             ------- ----  

10:------- ------- --1b ------  

20:------- ------- ------- --  

30:------- ------- ------- --  

40:-------------- ------- ------- --  

50:------- ---57个------ ----  

60:------- ------- ------- --  

70:------- ----

此外,如果我尝试,没有任何变化的显示器。 我一直得到投影仪上电时显示的默认显示屏。  

pi@raspberrypi~$ i2cset -y 22 0x1b 0x0B 0x00 0x00 0x00 0x00 I

pi@raspberrypi~$ i2cset -y 22 0x1b 0x0c 0x00 0x00 0x00 0x1b i

我已经将5V 从 Raspberry Pi 连接到投影仪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darshan、您好!

    欢迎来到 E2E 论坛。 感谢您的参与!

    虽然我们不支持 Raspberry Pi、但我推荐 有关将 RPi 连接到 DLPDLCR2000EVM 的本教程。 有关 RPi 的部分即将结束。

    此致!

    麦克斯因