This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:BeagleBone Black 兼容性

Guru**** 2509365 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1285860/dlpdlcr2000evm-beaglebone-black-compatibility

器件型号:DLPDLCR2000EVM

我正在尝试运行 DLPDLCR2000EVM + BBB 的设置。 更新 uEnv.txt 文件中的 Cape 叠加层后、我成功打开了 DLP。 但是、我的问题是播放视频。 我知道这个系统应该可以与 Debian 8.9一起使用 mplayer。 然而,我能找到的唯一的版本是 Debian 11.7(顺便说一句,我找不到任何地方 Debian 8.9,因为之前的链接在论坛上被打破)。 我的电流输出为

debian@BeagleBone:~$ sudo mplayer temp.mp4
MPlayer 1.4 (Debian), built with gcc-10 (C) 2000-2019 MPlayer Team
do_connect: could not connect to socket
connect: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.

Playing temp.mp4.
libavformat version 58.45.100 (external)
libavformat file format detected.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0xb6846cd0]Protocol name not provided, cannot determine if input is local or a network protocol, buffers and access patterns cannot be configured optimally without knowing the protocol
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0xb6846cd0]decoding for stream 0 failed
[lavf] stream 0: video (h264), -vid 0
[lavf] stream 1: audio (aac), -aid 0, -alang und
VIDEO:  [H264]  640x352  24bpp  30.000 fps  351.0 kbps (42.9 kbyte/s)
vo: couldn't open the X11 display (:0)!
vo: couldn't open the X11 display (:0)!
vo: couldn't open the X11 display (:0)!


MPlayer interrupted by signal 11 in module: preinit_libvo
- MPlayer crashed by bad usage of CPU/FPU/RAM.
  Recompile MPlayer with --enable-debug and make a 'gdb' backtrace and
  disassembly. Details in DOCS/HTML/en/bugreports_what.html#bugreports_crash.
 [ This binary of MPlayer in Debian is currently compiled with
   '--enable-debug'; the debugging symbols are in the package
   'mplayer-dbgsym'.]

有人遇到类似的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希尔顿您好!

    欢迎来到 E2E 论坛。 感谢您的参与!

    首先, 验证您是否  已安装有效版本的 mplayer。  第二、 验证 DLP2000EVM 的 Cape 覆层是否已正确安装。 您可以使用 capemgr 工具来执行此操作: https://elinux.org/Capemgr。  

    如果未安装 Cape、请考虑将其手动安装到您的系统上、此操作可通过以下链接完成: e2e.ti.com/.../663939。

    我希望这对您有所帮助。 如果您有任何其他 问题、请告诉我。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxine:

    不确定"工作中的游戏玩家"的意思、因为您可以看到它确实输出了内容。

    应正确设置 Cape 覆层:如果未正确设置 Cape 覆层、DLP2000EVM 将无法启动。 为了使它正常工作、我遵循了此处所述的过程。

    此致!

    希尔顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希尔顿您好!

    过去曾有过使用最新版本的 Mplayer 的情况。  用户发现使用旧版本的 mplayer 成功。 您使用的版本可能具有相同的错误。 这里是一个 论坛主题 、对此进行了详细说明。

    此外、请确保 您拥有的 Debian 映像是 Flasher eMMC 类型。  

    此致!

    麦克斯因