请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPA100 大家好、
VBBuvsd 和 VBBuvlo 的规格是什么? 但在 DLPA100的数据表上没有说明。
此致、
苏菲
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Sophie、您好!
感谢您的问题、并在 DLPA100数据表中突出显示了这个缺失的规格。
我们将在不久的将来对此进行相应更新。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
VBB 关断监测器 | VBBuvsd | VBB 上升 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | V |
VBB 下降 | 8 | 8.25 | 8.5 | V | ||
磁滞 | 250 | mV | ||||
VBB 电源正常监视器 | VBBuvlo | VBBRising | 9.97 | 10.385 | 10.8 | V |
VBB 下降 | 9.67 | 10.085 | 10.5 | V | ||
磁滞 | 300 | mV |
此致!
亚伦