This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA100:DLPA100规范

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1286655/dlpa100-the-specification-of-dlpa100

器件型号:DLPA100

大家好、

VBBuvsd 和 VBBuvlo 的规格是什么? 但在 DLPA100的数据表上没有说明。

此致、

苏菲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sophie、您好!

    我正在与我们的团队核实这一情况。 感谢您的耐心!

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sophie、您好!

    感谢您的问题、并在 DLPA100数据表中突出显示了这个缺失的规格。

    我们将在不久的将来对此进行相应更新。

    参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
    VBB 关断监测器 VBBuvsd VBB 上升 8.25 8.5 8.75 V
        VBB 下降 8 8.25 8.5 V
    磁滞       250   mV
    VBB 电源正常监视器 VBBuvlo VBBRising 9.97 10.385 10.8 V
        VBB 下降 9.67 10.085 10.5 V
    磁滞       300   mV

    此致!

    亚伦