主题中讨论的其他器件:DLPA2005、 DLPC3470
您好!
我想了解我们可以 将多少电流输入到我们要使用的投影仪。
在读取投影仪中使用的 LED 数据表时、我们可以找到 几个电流值:
在这些值中、哪个单个值 与我们可以使用的最大电流相关?
例如、正向电流或正向电流脉冲? (或其他什么东西?)
(请注意、我们使用的 DLPA2005也可能与此问题相关)
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想了解我们可以 将多少电流输入到我们要使用的投影仪。
在读取投影仪中使用的 LED 数据表时、我们可以找到 几个电流值:
在这些值中、哪个单个值 与我们可以使用的最大电流相关?
例如、正向电流或正向电流脉冲? (或其他什么东西?)
(请注意、我们使用的 DLPA2005也可能与此问题相关)
谢谢!
尊敬的 Kei:
可驱动 LED 的最大电流取决于您拥有的电源管理 IC。 使用 DLPA2005、您可以将电流高达2.6A。 DLPA2005数据表 将在 电气特性 "LED Current"下。
此致!
马克西姆
尊敬的 Maximus Rusi:
我的问题更多地关于 LED 方面、因为电源管理 IC 可提供高达2.6A 的电流。
在 LED 数据表中、至少有两种类型的正向电流限制。
1)正向电流:如上述示例数据表中的750mA (例如当 LED 始终开启时与 LED 属性相关)
2)正向电流脉冲:例如 上例数据表中的1650mA @ 240Hz
在 DLP 情况下、哪个值更适合作为参考的最大限值?
(在使 LED 的生命周期保持健康的同时点亮投影仪,保持物理限制 )