This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:从数据表得知、哪个 LED 与我们能够设置的最大电流相关? (通过 I2C 命令传输到 DLPC347X)

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005, DLPC3470
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1288358/dlpc3478-from-the-datasheet-which-led-is-related-to-the-max-current-that-we-can-set-via-i2c-command-to-dlpc347x

器件型号:DLPC3478
主题中讨论的其他器件:DLPA2005DLPC3470

您好!

我想了解我们可以 将多少电流输入到我们要使用的投影仪。

在读取投影仪中使用的 LED 数据表时、我们可以找到 几个电流值:

在这些值中、哪个单个值 与我们可以使用的最大电流相关?

例如、正向电流或正向电流脉冲? (或其他什么东西?)

(请注意、我们使用的 DLPA2005也可能与此问题相关)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    非常感谢您的问题。 我们将在下周早些时候与您进行探讨。  

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    敬启

    您在使用什么硬件? 不同硬件的最大电流可能会有所不同、您使用的是 DLPC3010EVM-LC 吗?

    此致、

    马扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们主要使用 dlpc3470。 由于其他限制、最大电流上限为3A。 我的问题与 LED 支持的最大电流有关、以及当用于 DLP 投影仪时、我必须参考哪个数据表术语。 例如、最大正向电流与最大正向脉冲电流

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    可驱动 LED 的最大电流取决于您拥有的电源管理 IC。 使用 DLPA2005、您可以将电流高达2.6A。 DLPA2005数据表 将在  电气特性 "LED Current"下。

    此致!
    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maximus Rusi:

    我的问题更多地关于 LED 方面、因为电源管理 IC 可提供高达2.6A 的电流。

    在 LED 数据表中、至少有两种类型的正向电流限制。

    1)正向电流:如上述示例数据表中的750mA (例如当 LED 始终开启时与 LED 属性相关)

    2)正向电流脉冲:例如 上例数据表中的1650mA @ 240Hz

     在 DLP 情况下、哪个值更适合作为参考的最大限值?

    (在使  LED 的生命周期保持健康的同时点亮投影仪,保持物理限制 )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    感谢您的澄清。 第2名  正向电流脉冲 合适的器件。

    此致!

    马克西姆