请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP3020-Q1 主题中讨论的其他器件: DLP3030-Q1、DLP5532-Q1
贵公司推荐使用 DLP3020-Q1、DLP3030-Q1和 DLP5532-Q1作为内部投影解决方案

根据汽车的应用场景、最小投影屏幕能否为10到15英寸、并考虑到投影距离只能为10到20cm?
如果不是,这方面的最低可能参数是什么?
考虑白天的终端客户应用、强光下的投影亮度与当前仪器和中央控制面板相比有多大差异? 更好吗? (因为如果它确实有实际应用、它应该部分甚至完全取代当前仪器和中央控制面板的功能)