This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3020-Q1:与 DLP3030-Q1/DLP5532-Q1进行比较、车载应用在亮度/投影距离/屏幕尺寸方面的区别及数量#39

Guru**** 2580715 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5532-Q1, DLP3020-Q1, DLP3030-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1291411/dlp3020-q1-comparing-to-dlp3030-q1-dlp5532-q1-what-s-differences-among-them-on-luminance-projection-distance-screen-size-for-in-vehicle-usage

器件型号:DLP3020-Q1
主题中讨论的其他器件: DLP3030-Q1、DLP5532-Q1

贵公司推荐使用 DLP3020-Q1、DLP3030-Q1和 DLP5532-Q1作为内部投影解决方案

根据汽车的应用场景、最小投影屏幕能否为10到15英寸、并考虑到投影距离只能为10到20cm?

如果不是,这方面的最低可能参数是什么?

考虑白天的终端客户应用、强光下的投影亮度与当前仪器和中央控制面板相比有多大差异? 更好吗? (因为如果它确实有实际应用、它应该部分甚至完全取代当前仪器和中央控制面板的功能)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎来到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。  

    对于内部投影解决方案、我们推荐 DLP5532-Q1、因为它比 DLP3020/DLP3030更亮。

    这是您要设计的应用吗?  https://www.ti.com/lit/pdf/dlpa129

    对于 有关投影屏幕尺寸和距离的问题、最好由光学模块/引擎制造商来解答。

    我们提供可与光学引擎连接的电子产品和参考设计。 下面是采用 DLP5532-Q1的电子产品设计: https://www.ti.com/lit/pdf/dlpu108

    此致、

    亚历克斯·陈